您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 让FPGA编程变得更简单

    VisualApplets无需借助硬件编程,即可完全在图形化用户界面中完成FPGA编程。该软件因为具备此功能而获得多项殊荣。

VisualApplets – 图像处理应用的可视化FPGA编程

VisualApplets是图像处理中实时应用在FPGA处理器上的集成开发环境。它支持通过图形用户界面上的数据流模型来对FPGA进行编程。该解决方案适用于工业和非工业应用的各行各业。VisualApplets让用户可以访问图像处理硬件(如图像采集卡、工业相机和图像处理设备)中的FPGA处理器,以执行单独的图像处理应用程序。

V系列中的可编程图像采集卡预先授权了VisualApplets的使用权限。

VisualApplets:图形化FPGA编程

使用VisualApplets快速完成图像处理应用程序开发

VisualApplets于2006年推出,并在同年获得了国际视觉奖。这次获奖实至名归:

  • 可通过图形数据流模型轻松创建FPGA的复杂应用程序,无需硬件编程
  • 利用包含200多个算子的图像处理库
  • 为常用图像处理步骤创建自有库,或从现有的硬件代码导入相关步骤
  • 将小程序设计导入附加的图像采集卡、兼容VisualApplets的工业相机、视觉芯片和图像处理设备上
  • 以图形化方式编程和处理数据信号,并连接到外部接口(外围设备),以实现个性化的触发功能

购买VisualApplets 3节点锁定许可 下载演示版

VisualApplets设置

在图像和信号处理方面,VisualApplets能够直观地创建和处理复杂的应用程序、使用预配置的示例小程序或集成专有的HDL库。第3版中包含一个基础版和四个针对特殊要求的扩展包。

图像处理软件 - 带有扩展包的VisualApplets

从FPGA中获取更多资源,并提升资源效率

新的扩展包和功能不但增强了第3版的性能,此外还增加了以下功能:

  • 将算子库作为扩展库,以实现分割、分类和压缩等功能
  • 在数据流模型中表示循环的新算子,它支持图像序列和比较的资源友好计算以及在FPGA上的图像批处理
  • 通过增强的FFT算子(快速傅立叶变换),高资源效率地实现高计算负载的更复杂的滤波器,例如带通滤波器。

了解有关VisualApplets 3的更多信息

VisualApplets扩展包可为您提供特殊功能

您是否希望继续使用自己的HDL代码、使用VisualApplets配置其他图像处理设备,或使用其他VisualApplets库?各种扩展包可为您提供相应的解决方案。

VisualApplets Embedder

使用VisualApplets Embedder来设置兼容VisualApplets的图像处理设备

借助VisualApplets Embedder,让您的图像处理硬件可兼容VisualApplets。为用户提供极具灵活性的设备,可直接实现图像预处理和应用。

  • 使用VisualApplets来配置来自第三方设备(如相机和视觉芯片)的硬件
  • 通过实时预处理的任务(如图像优化、数据缩减和过程控制)来提高数据传输量并降低系统成本
  • 让最终用户能够轻松访问图像处理设备
  • 在需求发生变化时,让制造商和最终用户保持灵活性

了解有关VisualApplets Embedder的更多信息

使用VisualApplets Embedder来设置兼容VisualApplets的图像处理设备

为进阶系统开发商带来附加优势

借助VisualApplets Expert,您可以从VHDL和Verilog导入现有的HDL代码,并将其作为通用算子进行处理。可通过带有集成TCL转换器的控制台,让设计过程实现自动化。可通过单独的许可证获取VisualApplets Expert库

  • 导入VHDL代码和库
  • 创建单个算子
  • 配置受保护的算子
  • 可在真正的运行环境中调试小程序设计,也可以对仍在开发中的自定义算子进行调试
  • 直接输入或创建TCL脚本,以设置、操作和模拟设计

了解有关VisualApplets Expert的更多信息

VisualApplets Libraries

特殊算子库可提供更多功能

VisualApplets Libraries由多个算子库组成,这些库能通过重要的图像处理功能来扩展算子的范围,如分割、分类和压缩等。可通过单独的许可证获取这些库,不受图像采集卡硬件的限制。

  • 分割和分类 – 使用Blob分析可以确定位置、表面积、形状、对象范围和周围的几何物体(边界框)
  • 通过对8位灰度图像和24位彩色图像进行JPEG压缩,为长图像序列的传输提供连续的数据流,实现可扩展的压缩数据率。

了解有关VisualApplets库的更多信息

保护VisualApplets设计

为了防止在其他图像采集卡上使用专有的小程序,保护知识产权免遭外部访问,用户可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。VisualApplets Protection就是通过这种方式来保护您的设计和知识产权技术,并将其加密连接到FPGA硬件。

以下两个保护机制必须匹配:

  • 小程序的唯一安全标识代码
  • 图像采集卡的安全许可证。

了解有关VisualApplets Protection的更多信息

VisualApplets许可证

显示过滤器
重设过滤器
许可描述 配件名称 许可描述 描述 产品最新动态 i
VisualApplets 3 Debugging VisualApplets Expert Extension Debug Applet designs in the real runtime environment as well as own operators to be developed
VisualApplets 3 Design Safety ProtectionID VisualApplets Protection Extension Unique Security Identifier Code of Applets
VisualApplets 3 Design Safety RT License VisualApplets Protection Extension Equipping frame grabbers with a security license suitable for an applet
VisualApplets 3 Embedder VisualApplets Embedder Extension FPGA-based image processing hardware becomes compatible with VisualApplets
VisualApplets 3 Expert VisualApplets Expert Extension Additional benefits for advanced users such as HDL code import and Tcl console
VisualApplets 3 IDE Software License VisualApplets Version 3 Complete package of VisualApplets; requirement for the use of further licenses
VisualApplets 3 IDE Software Multi User License VisualApplets Version 3 Complete package of VisualApplets; requirement for the use of further licenses
VisualApplets 3 Libraries JPEG Compression Library VisualApplets Libraries Extension JPEG compression of gray and color images with scalable data rate
VisualApplets 3 Parameters Translation VisualApplets Expert Extension Calculate new values from different parameter values and pass them on to other parameters throughout the design
VisualApplets Libraries Segmentation and Classification Library (Blob) VisualApplets Libraries Extension

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件
许可证容器 描述  
WIBU Systems CodeMeter CmDongle 适用于VisualApplets的硬件加密狗 细节

从图像处理系统中获取更多功能

我们的服务范围覆盖全面的咨询服务,以及为特定客户产品的开发任务(定制)提供完整支持

  • VisualApplets研讨会 – 针对入门级和进阶用户的培训
  • 辅导– 针对具体任务的咨询和开发服务
  • 咨询 - 提供由始至终的项目咨询
  • 可行性研究 – 进行项目评估,并提交详细的成果报告
  • 开发(定制) – 针对特定客户调整需求的硬件和软件解决方案
  • 设计检查 – 检查客户的VisualApplets设计

专业咨询服务

VisualApplets用户论坛 – 集信息来源、讨论平台和知识数据库于一体

VisualApplets用户论坛提供一种简单而方便的方式,让您可以获取和共享有关VisualApplets的信息并获得支持。Silicon Software专家会查看论坛并给予支持,并持续拓展知识数据库。

  • 从其他用户和Silicon Software获得技术支持和创意想法
  • 输入您自己的信息、问题和答案
  • 利用VisualApplets的知识数据库,获取扩展包、示例代码、算子和设计代码段并共享知识
  • 提供、讨论和寻找解决方案
  • 与其他系统开发商拓展业务机会
  • 率先获取有关新版VisualApplets、扩展包和预配置示例设计的信息
  • 通过RSS订阅、浏览器消息或电子邮件获取有关新帖子的信息

VisualApplets用户论坛