Menu
Matrox图像采集卡系列
图像采集卡型号
型号名称 | 产品线 | 产品线 | 接口 | 配置 | 接头 | 数据带宽 | PC总线接口 | 品牌 | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAD EV 1G 4C6/3D* | Radient | CoaXPress | CXP1-6; up to 4 cameras | BNC connector | 4 x 6,25 Gbit/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAD EV 1G 4C6* | Radient | CoaXPress | CXP1-6; up to 4 cameras | BNC connector | 4 x 6,25 Gbit/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAD EV 1G 2C6* | Radient | CoaXPress | CXP1-6; up to 2 cameras | BNC connector | 2 x 6,25 Gbit/s | Matrox |
|
|
|||
RAP 4G 4C12 DF | Rapixo | CoaXPress | CXP1-12; up to 4 cameras | High-density BNC connector | 4 x 12,5 Gbit/s | PCIe 3.1 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 8G 4C12 P602 | Rapixo | CoaXPress | CXP1-12; up to 4 cameras | High-density BNC connector | 4 x 12,5 Gbit/s | PCIe 3.1 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 8G 4C12 P352 | Rapixo | CoaXPress | CXP1-12; up to 4 cameras | High-density BNC connector | 4 x 12,5 Gbit/s | PCIe 3.1 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 4G 4C12 | Rapixo | CoaXPress | CXP1-12; up to 4 cameras | High-density BNC connector | 4 x 12,5 Gbit/s | PCIe 3.1 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 4G 4C6 | Rapixo | CoaXPress | CXP1-6; up to 4 cameras | High-density BNC connector | 4 x 6,25 Gbit/s | PCIe 2.1 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 2G 2C12 | Rapixo | CoaXPress | CXP1-12; up to 2 cameras | High-density BNC connector | 2 x 12,5 Gbit/s | PCIe 3.1 x4 | Matrox |
|
|
||
RAP 1G 1C12 | Rapixo | CoaXPress | CXP1-12; 1 camera | High-density BNC connector | 1 x 12,5 Gbit/s | PCIe 2.1 x4 | Matrox |
|
|
||
RAD EV 1G CLDF | Radient | Camera Link | Two (2) independent CL-medium / CL-full ports | mini Camera Link (HDR) connectors | 2 x 680MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 4G CL DF P325 | Rapixo | Camera Link | Two (2) independent CL-medium / CL-full ports | mini Camera Link (HDR) connectors | 2 x 680MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 4G CL QB P325 | Rapixo | Camera Link | Four (4) independent CL-base ports | mini Camera Link (HDR) connectors | 4 x 255MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 4G CL SF P325 | Rapixo | Camera Link | One (1) CL-medium / CL-full port | mini Camera Link (HDR) connectors | 1 x 680MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAP 4G CL DB P325 | Rapixo | Camera Link | Two (2) independent CL-base ports | mini Camera Link (HDR) connectors | 2 x 255MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAD EV 1G CLQB | Radient | Camera Link | Four (4) independent CL-base ports | mini Camera Link (HDR) connectors | 4 x 255MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAD EV 1G CLSF | Radient | Camera Link | One (1) CL-medium / CL-full port | mini Camera Link (HDR) connectors | 1 x 680MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
RAD EV 1G CLDB | Radient | Camera Link | Two (2) independent CL-base ports | mini Camera Link (HDR) connectors | 2 x 255MB/s | PCIe 2.0 x8 | Matrox |
|
|
||
SOL 2M EV CLFL* | Solios | Camera Link | One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port | Two (2) Camera Link (MDR) connectors | 680MB/s | PCIe x4 | Matrox |
|
|
||
SOL 2M EV CLF* | Solios | Camera Link | One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port | Two (2) mini Camera Link (HDR) connectors | 680MB/s | PCIe x4 | Matrox |
|
|
||
SOL 2M EV CLBL* | Solios | Camera Link | Two (2) independent CL-base ports | Two (2) Camera Link (MDR) connectors | 255MB/s | PCIe x4 | Matrox |
|
|
||
SOL 2M EV CLB* | Solios | Camera Link | Two (2) independent CL-base ports | Two (2) mini Camera Link (HDR) connectors | 255MB/s | PCIe x4 | Matrox |
|
|
||
SOL 6M CLB E* | Solios | Camera Link | single CL-base port | One (1) Camera Link (MDR) connectors | 255MB/s | PCIe x1 | Matrox |
|
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
更多配件

触发板
- 光电触发器:光电耦合信号
- TTL触发器:标准TTL信号
- 多路输入输出信号(最多可支持8路输入和8路输出)
- 对图像采集过程进行同步
- 图像采集系统中的多相机同步
- 控制相机的曝光时间
- 独立控制连接到同一图像采集卡的多个相机
- 借助VisualApplets的用户自定义触发功能,获得高度灵活的图形化编程体验
本产品一起出售的常用配件:

VisualApplets 3
VisualApplets让用户可以访问图像处理硬件(如图像采集卡、工业相机和图像处理设备)中的FPGA处理器,以执行单独的图像处理应用程序。
- 对V系列图像采集卡和配备特殊应用程序的图像处理硬件进行编程
- 带宽控制和FPGA资源评估
- 无需专家技能或硬件编程知识
- 在VisualApplets中重复利用专有的VHDL库
- 缩短项目时间,加速将产品推出市场

VisualApplets Embedder
让图像处理设备可兼容VisualApplets
- 可针对特定的图像处理应用程序,无限制地对FPGA硬件进行配置
- 根据客户和市场需求,及时调整图像处理应用
- 在短时间内规划和实施完整的产品线
- 以最小的工作量,将已开发的图像处理应用程序传输到不同的视觉设备
- 通过图像预处理技术减少数据量,以应用如千兆网(GigE)等价格亲民的接口
- 让终端客户在指定框架中享受到自行对设备进行编程的附加价值
- 让终端客户获得可以保证最佳灵活性和投资可靠性的智能设备

Visual Applets Expert
有经验的用户可以选择使用现有的硬件代码,在运行环境下进行设计调试,以及创建访问多层结构中参数的路径。
- 系统构建者可以通过自定义库,将其在VHDL或Verilog(VHDL库)中编写的图像处理模块作为通用算子来使用,从而保留其预备工作。
- 调试库可以启用增强调试功能,以便用于检测编程错误、死锁和带宽问题,并提高设计的稳定性。
- 参数库让用户可以轻松修改深度嵌入在系统设计多层结构中的参数,并且在运行期间会自动更新参数并保持一致。

VisualApplets Libraries
VisualApplets Libraries由多个算子库组成,这些库能通过重要的图像处理功能来扩展算子的范围,如分割、分类和压缩等。
- 分割/分类:这些算子可用于对图像中的目标对象进行分割和定义,并为它们分配特征。
- 压缩:通过JPEG算子,可以直接在视觉硬件的FPGA上执行JPEG图像压缩,以减少图像数据。

VisualApplets Protection
为了防止在其他图像采集卡上使用专有的小程序,保护知识产权免遭外部访问,用户可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。
- 可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。
- 双重保护机制可以提供最高级别的安全保证

microDisplay X
在激活图像采集卡期间,microDisplay X可帮助您测试整个系统配置、选择小程序并进行参数化,以及设置相机。
直接在启动窗口中配置相机(GenICam)和小程序,并保存或访问配置
- 加载多个小程序(每个图像采集卡一个小程序)
- 放大DMA(直接内存访问)输出窗口,以放大显示单个DMA输出
- 在采集过程中优化帧速率信息(每秒帧数)的精度
- 使用线形图和线形直方图轻松设置线阵相机系统(提供有关单个像素值和线分布的信息)
- 如果相机传输的图像部分太小,小程序中已分配但并未使用的缓存将在DMA输出窗口中以红色显示
- 通过新的日志窗口,可随时访问常规和相机发现日志信息、图像采集事件和系统状态信息

microDiagnostics
借助microDiagnostics,可使用小程序向图像采集卡快速发出信号,并执行各种测试,以确保成功激活
- 支持快速激活图像采集卡
- 测试功能简化了为整个系统功能并提供情况概述的过程
- 通过选择和激活另一个小程序,即可轻松更换相机

SDKs
软件开发工具包(SDK)是一种将图像采集卡和相机集成到客户应用程序中的简便方法,同时使用了复杂精妙的触发设置,尤其可以充分发挥microEnable图像采集卡的全部功能。通用应用程序编程接口(API)可让编程工作不受平台的限制。当然,SDK还能帮助系统构建者开发自己的C/C++/C#或Python应用程序。
- 快速轻松地将图像采集卡集成到您的应用程序和软件环境中
- 可灵活使用不同的编程语言(C++、C#、Python)
- 缩短项目的开发时间

第三方软件
图像采集卡可兼容以下第三方提供商的软件。为此,我们提供相关的接口和适配器,让您可以继续使用正在使用的软件。
点击此处了解详情


产品洞悉
Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

客户案例
Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。