您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

Basler嵌入式视觉专用套件

我们的嵌入式视觉专用套件为开发人员提供了各种模块化组件,以满足他们需要评估Basler dart相机及其各种接口技术(USB 3.0或LVDS的BCON)的需求。这使得将这些组件设计到嵌入式视觉系统中的过程变得更简单。

我们为您提供了两种套件:一种是Basler dart USB相机的即插即用评估套件;另外一种则是开发工具包,其中包括采用LVDS的BCON接口的Basler dart相机模块和匹配的处理板。这两种套件不仅包含相机,还包含配件,如镜头、线材以及pylon相机软件套装SDK。

dart USB评估套件主要适用于:要测试采用USB接口的Basler dart相机的用户和需要通过LVDS的BCON连接相机的用户;他们可以使用它来评估相机的整体性能并熟悉pylon SDK。dart BCON( 基于LVDS )开发工具包则包含实例参考,为实际BCON集成提供了帮助。

Basler dart USB评估套件-- 简化了相机系统评估

Basler dart USB评估套件-- 简化了相机系统评估

成像应用的系统设计工程师为嵌入式视觉项目选择合适的相机时,通常要面对众多选择。如果您正处于如此情况,您就会明白,要找到正确的相机和合适的配件需要耗费大量的精力和财力。现在,您可以通过使用Basler dart USB评估套件来缩短这一过程。该套装是一个即插即用的评估套件,包括一台带USB 3.0接口的Basler dart相机,一个合适的镜头,一根USB 3.0线材,和经过行业认证的Basler相机软件套装pylon。

该评估套件非常易于使用,里面包含的pylon Viewer和SDK,可以帮助用户轻松了解Basler dart板级相机的一切信息,如:相机大小、功能以及其出色的成像质量。此外,评估套件便于从工业到非工业应用的各种嵌入式视觉系统进行视觉集成。

此套件可为您提供以下优势:

  • 即插即用相机系统评估
  • 无需额外配件
  • 包括免费的行业认可的pylon相机软件套装
  • 极为紧凑且符合USB3 Vision相机,分辨率高达5百万像素
  • PGI – Basler独有的功能强大的内在成像优化功能包

Basler dart BCON(基于LVDS)开发工具包 --将视觉系统轻松集成到您的应用

Basler dart BCON( 基于LVDS )开发工具包 --将视觉系统轻松集成到您的应用

连接基于LVDS的模块可能非常复杂和耗时。而我们的dart BCON( 基于LVDS )开发工具包可以帮您简化这一过程。该套装包含针对采用LVDS的BCON接口的Basler dart的硬件和软件安装示例,以及基于Xilinx Zynq®-7010 SoC的兼容处理板。这不仅方便您熟悉LVDS的BCON接口的技术属性和特性,同时还提供了图像截取算法的参考实例以及一套明确的接口文档。

您可以改编示例代码的规则或直接使用代码,以便将相机模块轻松集成到您的应用,为您自己的产品开发节省时间和金钱。通过这种方式,dart BCON( 基于LVDS )开发工具包为优化特定视觉应用(从智能视觉技术和移动检测解决方案到物联网应用)创造了新的机遇。

该套装可为您提供以下优势:

  • BCON连接的设置示例
  • 图像截取算法的实施示例,包括翔实的源代码
  • 支持并缩短了整体产品开发周期
  • 包含所有必要的相机配件
  • 免费提供经验证的pylon相机软件套装
  • 采用LVDS的BCON接口、分辨率为500万像素的超小型Basler dart相机
型号 水平/垂直分辨率 分辨率 感光芯片供应商 感光芯片尺寸 帧速率 产品最新动态 i
Basler dart USB Evaluation Kit 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 1/2.5" 14 fps 量产: now
Basler dart BCON for LVDS Development Kit 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 1/2.5" 14 fps 量产: now

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

value

市场营销文档

Basler市场营销文档重点描述有关相机和PowerPack套装的技术性能和功能的重要信息。营销文档还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Embedded Vision Kits 全部 市场营销文档
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Embedded Vision Kits 全部 白皮书
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Embedded Vision Kits 全部 手册
value
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、PowerPack套装、组件和软件的信息。它们通常包含有关如何优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 Embedded Vision Kits 全部 应用说明
value
iVeia在新开发的智能相机中集成Basler dart BCON相机
07.12.2017

iVeia在新开发的智能相机中集成Basler dart BCON相机

Basler的合作伙伴公司iVeia在其开发的用户可编程智能相机中集成了Basler dart BCON相机模块。

更多

哪一款接口适合我的嵌入式视觉应用?
04.12.2017

哪一款接口适合我的嵌入式视觉应用?

哪一款接口方便在嵌入式视觉应用中连接相机模块和处理板?MIPI CSI-2接口专为嵌入式视觉而设,所以是此类应用的理想之选。Vision Campus将对此进行详细解释。

更多

Basler USB与GigE相机应用于单板机
08.09.2017

Basler USB与GigE相机应用于单板机

我们使用Basler USB与GigE相机来测试现成的单板机(SBC),并为您提供测试结果报告。

更多

嵌入式视觉中的几种处理平台
05.09.2017

嵌入式视觉中的几种处理平台

与经典的PC领域有所不同,处理器在嵌入式视觉领域里分为许多种类。这篇来自我们Vision Campus的文章将总体概括各类处理板的现有概念,并为您介绍这项技术。

更多

使用pylon进行嵌入式视觉软件开发
26.07.2017

使用pylon进行嵌入式视觉软件开发

Basler pylon相机软件套装可帮助您大大减少时间消耗、降低复杂程度,从而缩减嵌入式系统的开发成本。Basler市场营销文档对如何实现这个目标提供了解释。让您现在就可以专注于您的项目工作。

更多

为什么要选择嵌入式视觉?Basler相机模块可在本领域带来什么优势?
05.07.2017

为什么要选择嵌入式视觉?Basler相机模块可在本领域带来什么优势?

这里有您一直希望了解的嵌入式视觉信息:让Basler产品经理Thomas Rademacher博士为您简单说明嵌入式视觉,并解释Basler相机模块可在本领域带来什么优势。

更多