您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

Basler显微镜相机

精准、可靠、高性能且物超所值

Basler ace, Basler puls

Basler数字显微镜相机能够提供实时的高质量图像、出众的色彩还原和保真度以及高动态范围。这些性能是实现对材料或生物样品中的最精细结构进行再现、详细观察、区分和分析的必要条件。

相机是Basler PowerPack套装(显微镜专用)的核心组件。此套装提供了所有主要组件,其中包括用于相机控制、图像采集、处理、分析和记录的Basler 显微软件,因此其设置和安装轻松简便。

Basler显微pulse相机——轻便可靠

Basler显微pulse相机采用USB 3.0标准接口,提供从120万像素到500万像素的分辨率供选。成熟的ON Semiconductor CMOS感光芯片技术为广泛的标准光学显微应用提供了准确且可再现的结果。此套装可为您提供以下优势:

  • 高性价比,易于使用
  • 对USB 2.0的向后兼容性极大限度地提高了系统灵活性
  • 帧速率可实现流畅的实时查看、快速聚焦和样本筛选
  • 经过优化的图像增强和颜色调整算法带来了出色的色彩还原和对比度

Basler显微ace相机——采用性能卓越的Sony PREGIUS芯片

Basler显微ace相机配备了Sony新一代的IMX CMOS芯片。由此,Basler显微ace相机型号以高达1220万像素的分辨率,将成像质量提升到一个新的水平,从而成为生命科学、诊断、材料科学与工程技术、取证等从常规到富有挑战性的显微应用的理想选择。此套装具备以下优势:

  • 出众的性价比
  • 出色的成像质量,并具有出色的感光度和高动态范围
  • 即使在最高分辨率下,高达200 fps的超高帧速率也可提供流畅的实时视频预览、快速聚焦和样本筛选
  • 采用最新的图像增强和颜色调整算法带来了卓越的色彩还原以及精准、可靠、逼真的效果
显示过滤器
重设过滤器
型号 水平/垂直分辨率 分辨率 感光芯片供应商 帧速率 感光芯片尺寸 产品最新动态 i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px 1.2 MP ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px 1.3 MP Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px 2 MP ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Color 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2" 系统设计样本: now
量产: now
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px 3.2 MP Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px 3.3 MP ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Color 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3" 系统设计样本: now
量产: now
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP 4024 px x 3036 px 12 MP Sony 15 fps 1/1.7" 系统设计样本: now
量产: now

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

线材

线材

在这里可以找到适合您的Basler PowerPack套装(显微镜专用)的数据线。为确保数据线能够与您的PowerPack套装完美配合,我们对它们的兼容性进行了全面测试。与此同时,我们谨慎地预选和审核供应商,以确保他们能长期提供这些高质量的线材。

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 3.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 5.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 5.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled
主机端接头 USB 3.0 Type A
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 线材
附加配件

附加配件

针对您的Basler PowerPack套装(显微镜专用),我们还提供以下附加配件:

value

用户手册

“手册”类包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler PowerPack套装的详细信息。

关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 用户手册
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 白皮书
value

成功案例

Basler成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在应用。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 成功案例
value
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 手册
value
使用Basler dart USB 3.0相机,更加快速并准确地探测感染源
30.11.2017

使用Basler dart USB 3.0相机,更加快速并准确地探测感染源

Basler客户BioVendor Instruments公司开发了一款名为MALDI COLONYST的机器人,可大大简化整个准备过程中的自动化、追踪和记录工作。是否想了解整个过程?欢迎阅读我们的成功案例。即刻阅读!

更多

Basler显微相机产品线新增高分辨率产品
21.11.2017

Basler显微相机产品线新增高分辨率产品

Basler新增一款高分辨率相机型号,进一步扩大显微产品线:新款高分辨率显微ace 1220万像素相机采用Sony的最新滚动快门CMOS芯片技术,帧速率可高达15 fps,提供更为细致的图像,可缩短样本筛选的时间。

更多

适用于荧光应用的现代CMOS芯片
06.11.2017

适用于荧光应用的现代CMOS芯片

许多医疗和科学应用均使用基于荧光的方法。在设备中使用了CCD相机的系统制造商正在不断寻找合适的相机进行替换。本期白皮书将阐述现代CMOS芯片能够为这些应用带来哪些多功能的应用前景。

更多

全新Basler视频录像软件
11.10.2017

全新Basler视频录像软件

全新Basler视频录像软件让您可以使用Basler相机尽情拍摄单一图像、视频以及延时拍摄序列。每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)均安装了这款软件,所有Basler USB 3.0相机也均可使用该软件。软件不仅易于安装,而且设计也非常友好易用,此外,它还具备几项相机控制功能:可以改善图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。

更多

使用相机能为医疗领域带来哪些优势?
05.10.2017

使用相机能为医疗领域带来哪些优势?

使用相机能为医疗领域带来哪些优势?在我们的最新Vision Campus视频中,专家Thies Moeller通过几个例子讲解了哪些领域需要使用相机,以及相机能如何帮助医务人员进行诊断和治疗干预。

更多