您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

技术

Basler ToF (Time-of-Flight)相机是根据“脉冲式ToF原理”进行工作。它集成了八颗高功率LED灯源,可在近红外范围内工作(850 nm),因此对人眼几乎不可见。

技术
2D和3D

2D和3D

与实体视觉或激光三角测量法等3D技术不同,ToF相机能同时提供一张2D图像和一张3D图像。

分辨率

与传统的ToF相机(即VGA)相比,Basler ToF相机能提供极高的分辨率。其获取到的大量深度数据能让用户受益匪浅,从而让他们的应用获得理想成效。

分辨率
速度

速度

Basler ToF (Time-of-Flight)相机目前的帧速率为20 fps,可以记录“快速移动”的物体,无需让目标物体停下。

使用简单,集成简易

Basler ToF (Time-of-Flight)相机只有一个集成了光源的组件,并在出厂前经过精心校准,大大降低安装时的复杂程度。

相机配备一系列大量的示例代码、优秀的API和ToF (Time-of-Flight)查看器,可以大幅简化各项操作。

使用简单,集成简易
ToF(Time-of-Flight)相机的潜力以及市场渗透率

ToF(Time-of-Flight)相机的潜力以及市场渗透率

整个3D市场,尤其是ToF (Time-of-Flight)技术拥有巨大的市场潜力。据独立市场研究预测,该市场在未来3年的年增长率约为30%。