轻松设置相机
默认的功能窗格列出了当前所选相机配置的所有功能。在pylon中,用户可以创建自定义的功能窗格,并将其放置在pylon Viewer中的任意位置。

为您的Basler相机提供强大的工具
Basler pylon相机软件套装包含功能强大的工具,让您的Basler相机可以采集到成像质量最佳的图像。使用pylon Viewer这款核心工具即可设置和评估相机。它提供了一系列丰富的功能来设置您的Basler相机,例如暗角校正功能、锐化指示器和带宽管理器等。它还有助于您轻松探索在开发过程中如何充分运用相关的Basler相机功能。此外,pylon还提供了用于配置网络和USB连接的工具。
默认的功能窗格列出了当前所选相机配置的所有功能。在pylon中,用户可以创建自定义的功能窗格,并将其放置在pylon Viewer中的任意位置。
pylon Viewer中现已直接集成产品文档功能,让相机评估和软件开发更轻松!只需轻松点击pylon Viewer中的相机功能,即可直接查看功能描述,包括适用于多种编程语言的示例代码。
pylon Viewer的用户界面及其独特的文档功能有多种语言可供选择。您可以选择中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语或西班牙语作为首选语言来显示相机功能的描述。
可对GigE或USB 3.0接口的最大图像数据传输量和可靠性设置进行优化。您可以对已连接的各个GigE或USB 3.0相机的图像数据传输负荷进行校准,确保所有相机都能运用最大的可用带宽来传输图像。
通过锐度指示器,可轻松实现镜头对焦!只需定义需要镜头对焦的感兴趣区域,转动聚焦环至最小和最大位置,获取镜头的完整聚焦范围,并为您的镜头找到完美的对焦。
通过Action Command(行动命令)、Scheduled Action Command(定时行动命令)相机功能,在节省触发线的成本的同时,仍能为多台GigE相机提供精准触发和完美同步。
借助暗角校正相机功能以及pylon Viewer,使用较小尺寸的低成本镜头也
可避免暗角伪影,只需让pylon Viewer计算出校正值并存入相机就能实现。相机会将校正值应用到每幅图像中,同时保持实时功能,为您的应用提供最佳性能。
备注:仅部分精选ace U和ace L相机型号提供暗角校正功能。
对许多应用而言,真实重现色彩尤为关键。但由于相机的参数配置复杂,视觉开发者在重现色彩时仍然面临挑战。对于特定的光源设置,pylon Viewer色彩校准工具可以轻松快捷地校准相机的色彩。
Basler pylon由三个组件组成:用于集成到应用软件中的SDK、用于评估和设置相机的配置工具,以及能实现可靠连接的驱动程序和GenTL Producer。
pylon SDK可在大多数常见的编程语言中提供易于学习的API,让初学者能轻松上手,实现最优的工作效率。
了解详情为Windows、Linux、macOS和Android系统提供稳定、经过认证的驱动程序,并通过Gen<I>Cam和GenTL轻松进行连接。为您的应用程序提供出色的性能。
了解详情轻松为您的应用创建高性能的图像处理功能。结构识别、物体定位或可靠的代码识别 - 均能与 Basler 的相机产品线完美匹配。
了解详情通过图像采集卡SDK 5.10版可让所有Basler图像采集卡获得统一支持
更多VisualApplets 3.3.2可让用户通过单个许可证获得VisualApplets的全部功能,以便进行FPGA图形化编程。
更多欢迎试用可提供更多pylon vTools功能的pylon 7.2,以获得扩展的许可证选项、Linux ARM支持以及新的静态坏点校正 (Static Defect Pixel Correction) 功能。
更多