可节省80%的时间
研究表明,与其他具有可比性的API相比,独立开发人员只需投入20%或以下的时间即可完成相同任务。

您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。
OKpylon SDK提供的编程界面易于学习,可帮助提高工作效率和应用的稳定性。每个SDK都附带可实现各种功能的示例代码,其中还包含全面的开发人员文档功能。pylon SDK可支持多种编程语言,例如C++、Net/C#、C和Java。
研究表明,与其他具有可比性的API相比,独立开发人员只需投入20%或以下的时间即可完成相同任务。
随着编程量的减少,开发自己的应用程序变得更简单,因此可以大幅简化查找漏洞的难度,从一开始就完全避免了许多潜在的故障因素。
例如,pylon API可以在Windows系统中轻松地开发使用USB相机的应用,然后能在基于Linux的ARM环境中测试该应用,并实现与GigE相机配合使用,这个特点使pylon非常适用于嵌入式应用的开发工作。
pylon API是以GenICam标准为基础。这些GenICam标准的复杂细节均由pylon API进行封装。在开发过程中,您可以享受GenICam上手简单的优势,无需事先进行学习。
借助pylon的复制部署功能,只需要简单的文件副本即可为您的应用安装所有必要pylon组件。这样可以节省时间并减少不必要的操作,以降低部署过程的复杂性
Basler pylon由三个组件组成:用于集成到应用软件中的SDK、用于评估和设置相机的配置工具,以及能实现可靠连接的驱动程序和GenTL Producer。
轻松进行相机评估,并提供强大的工具,包括暗角校正功能、锐度和带宽管理器等,让您的相机采集到质量最佳的图像。
了解详情为Windows、Linux、macOS和Android系统提供稳定、经过认证的驱动程序,并通过Gen<I>Cam和GenTL轻松进行连接。为您的应用程序提供出色的性能。
了解详情轻松为您的应用创建高性能的图像处理功能。结构识别、物体定位或可靠的代码识别 - 均能与 Basler 的相机产品线完美匹配。
了解详情通过图像采集卡SDK 5.10版可让所有Basler图像采集卡获得统一支持
更多VisualApplets 3.3.2可让用户通过单个许可证获得VisualApplets的全部功能,以便进行FPGA图形化编程。
更多欢迎试用可提供更多pylon vTools功能的pylon 7.2,以获得扩展的许可证选项、Linux ARM支持以及新的静态坏点校正 (Static Defect Pixel Correction) 功能。
更多