可节省80%的时间
研究表明,与其他具有可比性的API相比,独立开发人员只需投入20%或以下的时间即可完成相同任务。

让您的应用可以轻松采集图像和控制相机
要将视觉应用连接到Basler相机,这需要使用合适的软件。
Basler pylon相机软件套装包括适用于各类相机接口的性能可靠、经过认证的驱动程序、性能强大且使用简单的编程界面,以及一套功能全面的相机设置工具。
该套装提供适用于Windows、Linux、Linux ARM、MacOS和Android系统的版本。
借助易于学习的pylon API和开发人员文档,即便是新员工也可以马上提高工作效率。
pylon API的结构简单,可更快速地获得结果,让开发人员有更多时间处理其他重要的事项。
Basler的pylon相机软件套装包含适用于C++、VB.Net、C#、C和Java的 API。
相关驱动程序已通过数千次的试用和认证。pylon驱动程序经过多年来的持续优化,稳定性出众。
通过对比研究发现,pylon在延迟和抖动方面性能出色,让pylon在实时应用中也可以稳定地采集图像。
Basler pylon由三个组件组成:用于集成到应用软件中的SDK、用于评估和设置相机的配置工具,以及能实现可靠连接的驱动程序和GenTL Producer。
pylon SDK可在大多数常见的编程语言中提供易于学习的API,让初学者无需复杂的专业培训即可轻松上手。实现最优的工作效率。
了解详情轻松进行相机评估,并提供强大的工具,包括暗角校正功能、锐度和带宽管理器等,让您的相机采集到质量最佳的图像。
了解详情为Windows、Linux、macOS和Android系统提供稳定、经过认证的驱动程序,并通过Gen<I>Cam和GenTL轻松进行连接。
了解详情轻松为您的应用创建高性能的图像处理功能。结构识别、物体定位或可靠的代码识别 - 均能与 Basler 的相机产品线完美匹配。
了解详情研究表明,与其他具有可比性的API相比,独立开发人员只需投入20%或以下的时间即可完成相同任务。
pylon API结构简单,使用户能够在开发过程中专注于应用程序本身,无需处理复杂的相机连接问题。
借助易于学习的pylon API,以及能直接从pylon Viewer访问开发人员文档,即便是机器视觉领域的初学者也可以马上提高工作效率。
与其他供应商的API相比,使用pylon API开发的应用程序只需使用大约40%的编程代码就能实现相同的功能。这也有助于提高应用程序的稳定性和
耐用性。
随着编程量的减少,开发自己的应用程序变得更简单,也因此可以大幅简化查找漏洞的难度,从一开始就完全避免了许多潜在的故障因素。
使用pylon API,开发出来的应用不会受限于目标平台。从Windows环境切换到Linux ARM环境非常简单,无需更改大量代码即可实现,使pylon非常适用于简化嵌入式系统的开发工作。
色彩校准工具是pylon Viewer提供的功能,可轻松校准Basler MED ace相机的色彩,使图像满足医疗和生命科学应用的要求。
您只需使用一个软件就能支持全部Basler MED ace相机。
借助pylon和附加的pylon补充软件包 ,您还可以操作和配置Basler 3D相机。利用其中包含的blaze Viewer,就能以最佳方式将3D图像数据可视化,让您只需一个API就能在2D和3D应用领域中高效发挥pylon的优势。
pypylon是一款用于pylon相机软件套装的开源包装器界面。无论是新手还是经验丰富的python程序员,都能快速高效地开发原型应用,并测试Basler相机,无需设置复杂的开发环境。让您可以:更快地评估相机、更高效地编程并降低项目成本。
借助适用于机器人操作系统(ROS)的pylon相机驱动程序,您可以开发机器人应用(例如用于工业4.0中的物流应用),并在过程中使用Basler GigE和USB 3.0相机。ROS是一个开源框架,可以为一系列机器人平台提供开发工具、算法以及驱动程序。
使用智能结构识别、精确物体定位或功能强大的代码识别来进行设计和测试,并灵活地将其集成到您的应用中,同时还可以进行相机控制和图像采集!始终能与Basler相机产品线完美匹配。即刻免费测试!
查看文章适用于Windows和Linux系统的新版pylon 6.3.0可以为具备两个CXP-12接口的新款boost相机提供支持。结合可提供2个或4个通道的新CXP-12接口卡2C/4C,现在pylon可以顺利和轻松地实现多相机CXP应用。
查看文章我们的pylon相机软件套装现已提供新版本,可适用于Windows、Linux和MacOS系统。该版本主要为新款Basler boost相机型号提供支持,相关功能现已上线。
查看文章适用于macOS的新版pylon具备多种新功能。我们来看看新功能概览。 广受欢迎的Basler pylon相机软件套装(适用于macOS)现已发布最新的6.1.2版。此版本为用户提供了许多以前仅适用于Windows和Linux版的功能。这个新版本也可以在macOS Catalina (10.15)下运行。
查看文章Teaser: 新版pylon 6.1现已开放下载,其中包括:可在ace 2 Pro相机上进行图像压缩的Compression Beyond(压缩超越)功能;支持兼容Linux x86系统的CoaXPress 2.0;以及有关pylon Viewer功能窗格的改进。
查看文章