您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。
15 个结果符合您的筛选条件。
0 个匹配结果。
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
凭借适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器系列的新开发工具包,Basler与业界知名的SoM制造商合作,为客户提供量身定制的方案。 更多
在Basler AG与drag and bot GmbH的联合项目中,图形机器人编程软件drag&bot集成了Basler的2D相机。由于drag&bot软件中集成了经行业验证的Basler pylon相机软件套装,因此现在可以在机器人应用中直观地操作Basler 2D相机。这项合作获得的第二个成果就是为Basler 2D相机在开源框架ROS中的运用提供了优化版的驱动程序。 更多
的CoaXPress 2.0(CXP-12)评估工具包现已开放订购。工具包中包含Basler boost相机、对应的Basler CXP-12接口卡和CXP-12配件入门套件,可助您更快速地完成评估阶段,并降低评估成本。pylon相机软件套装是一款表现出色的SDK,可以在评估工作中启用相机以及接口卡。 更多
借助两款全新的dart相机模块和相机附加工具包所提供的理想技术起点,为NXP i.MX 8应用处理器增加图像处理功能。 更多
新款可通用的高精度ToF (Time-of-Flight)相机可以提供具备成本效益的实时3D成像功能 更多
相机制造商Basler现正开始将MED ace产品线的新增型号投入量产。本产品线专为医疗和生命科学领域而设。所有MED ace相机型号均严格按照ISO 13485:2016标准进行生产和分销,其独特的MED功能包可以满足市场上客户的需求。 更多
荣获奖项的Basler dart BCON(基于MIPI)开发工具包,配备强大的高通®工业级处理器,目前已正式投入量产。Basler dart配备MIPI接口,可在不影响成像质量的情况下,实现精益的嵌入式视觉系统,并进一步扩展Basler的嵌入式视觉解决方案技术产品线。 更多
Basler推出了新一代ace相机系列:ace 2,它采用高度优化的硬件设计、最新的CMOS芯片以及Compression Beyond(压缩超越)、Pixel Beyond(像素超越)和PGI等强大的功能,可确保获得更高的帧速率、更低的数据量和更出色的成像质量。全新ace 2系列首批在ace 2 Lite、ace 2 Basic和ace 2 Pro三条产品线中共推出十款型号,采用Sony IMX392芯片,分辨率为230万像素,帧速率最高可达160 fps。 更多
Basler正式推出安装简便、具有成本效益的智能光源解决方案。客户可以根据不同的视觉系统要求,自由选择“灵活型”和“简单型”应用方案。 更多
boost是Basler首款采用CoaXPress 2.0接口的相机,能通过高带宽来传输数据。将新的CMOS芯片技术与最新的图像采集卡技术相结合,可轻松实现远距离快速传输大量数据。 更多
包含专门开发的硬件、固件和软件功能的MED功能包 更多
Basler在ace U和ace L系列精选相机型号中集成"暗角校正功能"(Vignetting Correction):当像圈尺寸相对芯片尺寸过小时,此功能可以帮助校正边缘阴影,让用户能够在不牺牲图像质量的情况下,采用更小、更便宜的镜头。 更多
Basler继续扩展最成功的相机系列:四款高分辨率ace U新型号现已投入量产。新款相机均配备Sony芯片IMX183,分辨率为2000万像素,帧速率高达17 fps,尤其适用于需要对精密结构进行详细检测的应用。 更多
“视界合一,创享未来”,Basler China将秉承以客户价值为导向的品牌核心,继续服务中国市场,致力于为客户提供一站式的工业视觉解决方案。 更多
宝视纳视觉技术(北京)有限公司北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园5号楼2层
亚太地区
日本
韓国
台湾
您当前的申请单为空白,请至少添加一个产品才能发送报价申请。如果您希望直接发信联系我们的销售团队,请填写这份表单。
您的对比清单中没有商品。
我们的实用工具可帮助您为应用找到合适的相机、接口或配件。
相机选型助手
视觉系统配置器
镜头选型助手
我们的下载区包括pylon软件、规格表、说明手册、白皮书和成功案例。