您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-7-5

为什么要选择嵌入式视觉?Basler相机模块可在本领域带来什么优势?

为什么要选择嵌入式视觉?Basler相机模块可在本领域带来什么优势?

问题1:为什么选择嵌入式视觉?

答案1:与经典的机器视觉系统相比,嵌入式视觉系统可以带来巨大的成本效益,这种成本效益不仅仅体现在零部件方面。嵌入式技术打开了全新的机遇。例如,它能生产体型更小、设计更紧凑的产品,同时节省更多资源。嵌入式技术所带来的技术优势远超出成本效益这么简单。有些领域过去因部署工作繁重而无法采用视觉系统,而嵌入式技术现在也能为这些领域开启全新的应用方式。

问题2:在规划嵌入式视觉系统时应考虑什么问题?

答案2:一般需要考虑两个要点:您可采用的嵌入式平台有哪些?还有您如何整合合适的相机?

从原则上而言,组装系统非常简单,例如只需要使用单板机和USB 3.0相机即可轻松实现。而对于更紧凑、更具成本效益的解决方案来说,甚至使用系统模块也是不错的选择。您不妨经常问问自己:相机的整合工作是否足够方便,例如驱动/软件是否可用?或者是否有开发工具包等工具?这些都能让建立相机连接的工作变得更加容易。

问题3:工业相机在嵌入式领域能发挥什么优势?

答案3:比方说,与网络相机相比,工业相机和相机模块能提供更出色的成像质量。另一个重要的考量因素就是在相机配置或相机控制器中存在的机遇。许多应用要求采用准确的设置,例如可调节的触发信号选项,或者带有指定位深的特定图像输出格式。而工业相机不仅能为此类功能提供技术潜能,并且通常还能提供对应的软件接口,可以妥善地针对应用进行调整。

问题4:Basler能为嵌入式应用带来什么优势?

答案4:它能带来很大的优势,例如各类不同接口能让Basler嵌入式视觉产品线的相机实现灵活的连接:除了USB 3.0之外,Basler提供基于LVDS的接口,并即将支持基于MIPI的接口。这些接口可将相机模块连接到理想的处理板上,从而创造出优化的技术解决方案。Basler程序中还包括相应的驱动和可靠的pylon相机软件套装,可以实现简便的集成。Basler相机的另一个优势在于其运用了可靠的工业标准,这包括长期的可用性和技术支持。

是否想了解更多有关嵌入式视觉的资讯?

请阅读以下白皮书(本白皮书仅以英文提供):

嵌入式系统的相机模块:制造还是购买?内部集成图像芯片的优点和缺点