您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-1-17

USB 3.0或USB 3.1 - 这些术语代表了什么?

USB 3.0或USB 3.1 - 这些术语代表了什么?

近年来,USB 3.0已经发展为广泛用于工业、医药和消费电子领域应用的接口技术,并且已经与千兆网(GigE)一起成为重要的主流接口。专业术语“USB 3.1”是更新的概念,但是越来越普遍。然而,许多用户仍然不太了解什么是USB 3.1以及它与USB 3.0又有何不同?

为了弄清这个问题,我们应该首先讨论第一代USB 3.1和第二代USB 3.1之间的区别。在技术层面上,第一代USB 3.1和USB 3.0是相同的,具有相同的线材长度、带宽和实时兼容性等其他特性。使用不同名称的原因仅仅是USB开发者论坛(USB Implementers Forum)决定改变标签。然而,相比之下,第二代USB 3.1(或称为USB Superspeed +)能够提供高达600 MB/s的更高带宽。为了避免混淆,Basler将继续使用专业术语USB 3.0。

我们的Vision Campus包含更多关于USB 3.0的主题:

想要了解更多关于USB 3.0的信息吗? 请联系 当地Basler销售团队