您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-10-6

USB 3.0线材可提供更长的操作距离

USB 3.0线材可提供更长的操作距离

如今GigE接口已不是覆盖远距离的唯一选择,USB 3.0接口也非常适合这类任务。Basler提供USB 3.0延长线材,通过光纤布线简化了数据传输。并且,每条线材还包含电源铜线。

这一线材作为延长线连接到长度可达5 m的常规被动式USB 3.0线材。连接器上的钻孔允许将两种线材拧在一起。通过这样的设置,可以直接在相机后面使用不同的线材和插头。

延长线适合拖链应用,并能在最大弯曲半径50 mm的情况下使用。我们可提供10 m20 m长度的线材供您选择。