您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-8-5

IP相机和现代CMOS芯片技术在智能交通中的作用

IP相机和现代CMOS芯片技术在智能交通中的作用

不同的交通应用都有一个共同的诉求,这就是相机必须提供卓越的成像质量。相机和芯片技术对生成和提供高质量图像均起着至关重要的作用。而现代CMOS芯片将高灵敏度与低噪声等级、宽动态范围和全局快门相结合,使之成为许多智能交通应用的理想解决方案。采用现代CMOS芯片技术的IP相机可完美处理24/7户外环境中的严苛光线条件。

我们最新的白皮书“IP相机和现代CMOS芯片技术在智能交通中的作用”中说明了使用现代CMOS芯片在智能交通系统中的优势,以及IP相机为交通执法提供有力证据所做出的贡献。

可在我们网站的下载专区找到本白皮书以及更多有用的资料。如需更多信息,欢迎您致电或通过电子邮件联系我们的Basler销售团队