您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
2017-6-6

全新pylon 5正式发布!

全新pylon 5正式发布!

我们新推出的pylon 5(5.0.9版本)现已在官方网站上开放下载。除了修复了几个漏洞和进行了细微的功能改进之外,本次版本还带来了以下亮点功能:

pylon特征树中的搜索功能

pylon特征树现已提供搜索功能,它可以根据您输入的术语,轻松快速地找到包含相关内容的所有相机。

Linux/ARM版pylon现已提供64位版本

pylon现已支持最新的64位ARM v8处理器和其他平台,包括Nvidia Tegra X1/X2(如Jetson X1/X2)、Amlogic S905(如ODROID C2)或Snapdragon 410c(如Dragonboard 410c)。

pylon Viewer和IP配置程序现已支持基于ARM的平台

倍受欢迎的pylon Viewer和IP配置程序首次登陆基于Linux/ARM的各大平台。

Linux版pylon现已作为Debian软件包提供

得益于Debian的安装软件包,现在使用Debian和相关Linux发行版(如Ubuntu)的用户在安装pylon时将会更加得心应手。

请阅读pylon版本说明获取pylon新功能的完整概述。

USB 3.0带宽管理软件现已支持Linux

这款简单易用的工具可以检查USB 3.0相机是否按照指定的带宽设置,妥善地将所有图像传输至应用中(例如pylon Viewer),方便您对USB 3.0的最大图像数据传输量和可靠性设置进行优化。您可以对已连接的各个USB 3.0相机的图像数据传输负荷进行校准,确保所有相机都能准确无误地运用最大的可用带宽来传输图像数据。