您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-11-8

新版pylon 5发布 - 现推出GenTL Producer

新版pylon 5发布 - 现推出GenTL Producer

Basler新推出的pylon 5(5.0.11版本)现已在官方网站上正式开放下载。除了修复了几个漏洞和进行了细微的功能改进之外,本次版本还带来了以下亮点功能:

适用于Basler GigE Vision和USB 3.0 Vision相机的GenICam GenTL Producer

GenTL Producer能让您利用支持GenTL标准的第三方软件库来操作Basler相机。Basler在开发高性能内核驱动方面具有丰富的经验和行业领先的专业知识,从而实现在低CPU负载的情况下进行稳定、可靠、无误的图像传输功能。

带宽管理软件现已支持GigE相机

有了这款简单易用的工具,您可以对已连接的各个Basler GigE或USB 3.0相机的图像数据传输负荷进行校准,确保所有相机都能准确地运用最大的可用带宽进行图像数据传输。

在此处下载新版pylon

如您有任何疑问或需获取更多信息,请随时与我们的Basler支持团队联系。