您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-6-11

新版Basler ToF软件现已发布

新版Basler ToF软件现已发布

Basler的新版ToF软件(1.4.0版)现已发布,可供下载。除了一些小的改进之外:如兼容Basler pylon软件、使用ToF Viewer时的CPU负载,以及符合GenICam GenTL 1.5标准;新版本还包括以下新功能:

ToF Viewer提供更多的储存方式

您可以在新版本中同时导出散点图、深度图像、强度图、置信图,并将其储存为文件。如需进行存档,您也可以储存相机设置。

同时使用ToF和2D RGB相机

同时捕捉RGB和深度图像,这通常是采集彩色深度图像样本的基础。ColorAndToF示例代码将展示如何将Basler ToF相机与标准GigE相机配合使用。

完成.Net-Wrapper:软件触发与同步自由运作

.Net-Wrapper现在可以映射相机的全套功能包,包括PTP (IEEE1588)、软件触发以及同步自由运作。

同步自由运作功能可实现同时操作多台ToF相机,无须担心会受到任何干扰。此功能是使用PTP对相机进行同步而实现的。SyncFreeRun示例代码示范如何用C#语言设置相机。

深度图像和散点图的转换

PointCloudFromDepthImage示例代码展示了如何通过深度图计算出散点图,而ConvertPointCloud2DepthMap则介绍了通过散点图生成深度图的方法。

支持多相机操作的网络配置

借助内部数据包延迟与帧传输延迟(Inter-Packet Delay and Frame Transmission Delay)参数,即使同时触发多台相机,也可以避免网络数据包丢失。

用于相机校准和镜头失真校正的参数

如今,用户也可以读取固有相机型号的参数,包括失真校正系数。

请阅读《pylon版本说明》,获取pylon新增功能的完整概述。

在此处下载新版Basler ToF软件

如有任何疑问或需要更多信息,请随时与Basler支持团队联系。