您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-9-26

采用Basler dart USB 3.0相机的立体视觉系统

采用Basler dart USB 3.0相机的立体视觉系统

Nerian Vision Technologies已经开发了用于3D深度检测的解决方案SP1盒子。它使用两个Basler dart USB 3.0相机。并且,盒子和相机相互结合,使您能够轻松灵活地构建立体视觉系统。

SP1盒子是一种嵌入式处理系统,它基于FPGA 技术,通过硬件实现了先进的算法。SP1盒子使用两台Basler dart相机,它们所在的视位略有不同。由于SP1类似于人类的视觉系统,它能够使用这两台相机获得的图像计算所观察场景的深度信息。

为何选择Basler dart?

“Basler的SDK Basler pylon相机软件套装可以非常方便地集成在我们立体视觉系统中。通过pylon,用户可以控制线程过程,而嵌入式系统的计算能力较低,这一点至关重要。它可以轻松实现可靠定时,"Nerian Vision TechnologiesCEO Konstantin Schauwecker博士表示。

同时,Basler dart相机是一种出色的低成本相机,因此特别适合对成本敏感的项目。选择不同的Basler dart相机型号和镜头,可以实现不同深度图分辨率和帧速率。

整个解决方案可以用于制造部件的自动检测,或需要在未知或不断变化的环境中导航的移动服务机器人。

要详细了解这一立体视觉系统,请访问http://nerian.com