您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-7-7

工业4.0时代的智能仓库物流 — 配备Basler ToF (Time-of-Flight)相机的智能前移式叉车使其成为可能 – 新成功案例。

工业4.0时代的智能仓库物流 — 配备Basler ToF (Time-of-Flight)相机的智能前移式叉车使其成为可能 – 新成功案例。

当代无人驾驶车辆的局限性在于必须按照预先确定的路线,无法对变化做出灵活反应。如果遇到障碍,车辆无法绕过它,而只能紧急停车。如果要运输的对象没有准确处于某个预定位置,车辆就无法采取进一步行动。

因此,目前存在的这些限制所导致无人驾驶运输系统需要耗费大量时间和成本进行设置。工业4.0承诺采用全新方法,使机器具备人类与生俱来的能力,从而无需昂贵的辅助措施即可确定自己的方位。

无人驾驶智能前移式叉车的开发是这一研究项目的其中一部分,叉车需要掌握如何根据它们所处的环境来确定方向。其最初由人类引导浏览设施,借此了解它们所处环境的各个方面。这些智能前移式叉车的关键核心组件是三台Basler ToF相机。

通过我们的最新成功案例“工业4.0时代的智能仓库物流 — 配备Basler ToF (Time-of-Flight)相机的智能前移式叉车使其成为可能”详细了解此应用。欢迎从我们网站的下载专区下载更多有趣的成功案例、白皮书和产品洞悉。

阅读我们的白皮书,了解ToF (Time-of-Flight)相机是否同样适合您的应用。除了全面解释ToF (Time-of-Flight)的原理之外,它还概述了影响ToF (Time-of-Flight)相机系统设置的潜在因素。

在我们的Vision Campus中还包含“图像处理在工业4.0中发挥的作用”趣文: 《未来属于智能化 — 图像处理之工业4.0的重要组成部分》