您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-1-15

建立稳定的USB 3.0相机系统——新的Basler白皮书

 建立稳定的USB 3.0相机系统——新的Basler白皮书

自2013年1月推出以来,USB 3.0 Vision标准的重要性与日俱增。越来越多的相机制造商选用了该标准,兼容的外围设备的数量也在迅猛增长。这种增长在很大程度上要归功于1394 (FireWire)等旧款接口已逐渐进入衰退期,势必将被USB 3.0所取代。USB 3.0 Vision标准则以广泛应用的新USB 3.0接口作为基础,反而获取了广泛的市场占有率。

然而,业内对于USB 3.0相机系统的稳定性也有一些潜在的担忧,这些担忧显然是没有根据的。 我们新的白皮书”建立稳定的USB 3.0相机系统”详细解释了建立这类系统的关键要素,并指出了需要特殊考虑的相关要点。