您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-1-16

配备Sony IMX芯片的12种新款ace型号现已量产

配备Sony IMX芯片的12种新款ace型号现已量产

配备Sony Pregius系列IMX250、IMX252、IMX264和IMX265芯片的12种新款Basler ace型号现已量产。这12种全新相机分辨率为320万至500万像素,帧速率高达120 fps。新的ace型号提供已经通过验证的GigE或USB 3.0接口,并且符合GigE Vision 2.0或USB3 Vision标准。此外,彩色型号还包括独一无二的PGI图像优化功能包,其独特之处就在于它将5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和改善的锐化功能集于一身。全新ace型号外形设计紧凑,配备大型超强CMOS芯片,采用最新全局快门技术,拥有出众的性价比,新款ace相机完全适合作为旧款CCD系统的升级。因为采用标准接口和使用2/3"镜头,因而保持了较低的系统成本。使用Basler成熟的pylon相机软件套装,可以简单快速地进行集成。

Sony IMX芯片著名的高图像质量与Basler的专有技术在Basler最成功的相机系列ace系列中相得益彰,12款新型号相机成为从工厂自动化和交通监控到医学和显微镜等众多应用的理想选择。

以下相机型号现已量产:

相机型号 分辨率 速度 芯片 黑白/彩色 接口 尺寸(mm)
acA2040-35gc 3,2 万像素 35 fps IMX265 彩色 GigE 29 x 29 x 42
acA2040-35gm 3,2 万像素 35 fps IMX265 黑白 GigE 29 x 29 x 42
acA2040-55uc 3,2 万像素 55 fps IMX265 彩色 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-55um 3,2 万像素 55 fps IMX265 黑白 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-120uc 3,2 万像素 120 fps IMX252 彩色 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-120um 3,2 万像素 120 fps IMX252 黑白 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-20gc 5 万像素 20 fps IMX264 彩色 GigE 29 x 29 x 42
acA2440-20gm 5 万像素 20 fps IMX264 黑白 GigE 29 x 29 x 42
acA2440-35uc 5 万像素 35 fps IMX264 彩色 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-35um 5 万像素 35 fps IMX264 黑白 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-75uc 5 万像素 75 fps IMX250 彩色 USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-75um 5 万像素 75 fps IMX250 黑白 USB 3.0 29 x 29 x 29

如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队或您所在地的Basler经销伙伴

如仍未找到适合自己需求的产品, 请了解配备Sony IMX或ON Semiconductor的PYTHON芯片的ace系列其他型号相机。敬请浏览我们整个ace产品线,已涵盖100多个相机型号。