您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-5-27

Basler PowerPack套装(显微镜专用)即将投入量产

Basler PowerPack套装(显微镜专用)即将投入量产

Basler PowerPack套装(显微镜专用) 满足专业显微成像的所有需要。量身定制的全方位包将于2016年5月上市,其中包含多种灵敏可靠的高精度Basler相机 、专业Basler显微镜软件 和所有必需组件,易于设置和安装。

您可以从数字显微镜相机产品线中仔细挑选,这些相机能够实时提供极高质量的成像、出众的色彩还原和保真度以及高动态范围。它们具备以下优点:

  • 先进的CMOS芯片技术具备极高性能
  • 一流的成像质量,分辨率从120万像素到500万像素
  • USB 3.0接口提供即插即用的便利性和SuperSpeed(超高速)数据传输
  • 高达82 fps的超高帧速率适合进行流畅的实时预览、快速聚焦和样本筛选
  • 独有的、专为显微应用优化的图像增强和颜色调整技术
  • 兼具德国的精细工艺与出众的性价比

除了您所选择的Basler显微镜相机外,这一灵活的PowerPack概念套装还包括一个经过测试的满足兼容要求的USB 3.0线材和简单易懂的快速安装指南。

但最重要的是,PowerPack包含免费专业显微镜软件,用于相机控制、图像采集、处理和分析。相机和软件精确匹配,以确保性能可靠。安装简便、用户界面直观,且为所有特性和功能提供了全面的帮助工具。总而言之,Basler PowerPack套装(显微镜专用)是在教育和常规研究以及工业环境中进行监测、文档编制和存档的理想解决方案。

让您的显微镜应用取得理想效果,极为先进的视觉技术值得信赖。Basler细致入微的质量保证措施为相机的使用寿命提供保障。我们保证产品长期的市场供给量,促进您做出有价值和满意的决定。

希望详细了解Basler PowerPack套装(显微镜专用)、Basler显微镜相机 和Basler显微镜软件 以及它们在您的应用中的工作方式? 还可下载我们免费的显微镜白皮书“如何为我的图像处理系统寻找合适的相机” 或联系我们的销售团队