您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-3-6

针对Basler PowerPacks套装(显微镜专用)的产品线快速扩展以及创新的锐化功能

针对Basler PowerPacks套装(显微镜专用)的产品线快速扩展以及创新的锐化功能

Basler PowerPacks套装(显微镜专用)产品线快速扩展:新添包括采用最新CMOS芯片技术的Sony Pregius芯片以及ON Semiconductor的PYTHON芯片在内的新相机型号,对显微应用的即插即用套装进行扩充。

新款显微ace相机型号将提供更高的分辩率以及更快的速度。显微ace 3.2MP和显微镜ace 5.1MP相机配备Sony高品质Pregius芯片,速度可达每秒55帧图像。配备ON Semiconductor感光芯片的显微ace 1.3 MP 160相机和显微ace 1.3 MP 200相机能够实现每秒高达200帧图像的超高帧速,因此极其适合针对快速移动物体的分析,比如精子学研究领域。

我们最新的显微镜软件提供的创新锐化功能能够对图像焦深进行优化。用户能够借助这一专利算法提高整张图片的锐度。特别是当放大倍数很高时,用户必须确定一个深度水平以进行对焦。然而,其它图像区域仍然是模糊状态。与其他制造商的产品不同,这种内在成像优化运行时不会影响相机的速度或实时图像传输。新的软件版本现可用于所有Basler PowerPacks套装(显微镜专用)。

此外,我们还改善了白平衡,使白色显得更纯净明亮。这样可以在存档或发表时更好地展现研究对象。

想要详细了解Basler PowerPack套装(显微镜专用)吗? 欢迎联系您当地的Basler销售团队或访问我们的网站www.baslerweb.com/MicroscopyPowerPack