您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
2017-4-11

更快、更智能、更安全: Basler网站全面升级

更快、更智能、更安全: Basler网站全面升级

Basler网站已焕然一新! 您可能已经注意到了我们网站上的一些小变化。

为了优化您的用户体验,我们对网站进行了优化更新。优化更新的重点领域:用户体验数据安全以及技术优化。

数据安全对Basler来说是重中之重。因此,所有页面均通过使用最新TLS加密标准来传输数据。这一做法能够确保数据的安全传输,例如提交表单时所涉及的数据安全。而一个更加强大的服务器和与内容传输网络的连接则能够在全球范围内大大提高页面加载速度。

通过新的响应式设计,网站现在在移动设备(如平板电脑和智能手机等)上也实现了性能的优化。这一功能使您即使在离开工作区时,也能够轻松为您的应用程序找到合适的Basler产品。经过重新设计之后的导航菜单将选项进行整合,使其一目了然。您能够更加轻松和便利地找到所需的产品。

优化过的产品页面现在还具备了过滤功能,能够更快捷地为您的应用程序识别适合的相机和组件。与此同时,您还可以在新增的观看列表中保存感兴趣的产品并对其进行对比。一旦您选中了合适的相机,您还可以通过产品页面直接申请测试相机。

快来亲自体验我们网站上新增的独特功能吧!