您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
2019-8-22

pylon 6.0推出新功能并支持CoaXPress 2.0

pylon 6.0推出新功能并支持CoaXPress 2.0

随着全新pylon 6.0版相机软件套装的推出,Basler首次为新CoaXPress 2.0标准提供支持。

只需点击几下,即可安装所有必需的驱动程序和软件库,助您轻松设置好Basler CXP-12接口卡和Basler boost相机,并顺利投入运行。

pylon SDK易于使用,并具通用性,您只需轻松调整现有的pylon应用,即可使其支持新的Basler CoaXPress相机。

由于pylon集成了GenTL支持,Basler CoaXPress相机也可在任何兼容GenICam GenTL的第三方软件库中使用。

新:停靠控制

广受欢迎的pylon Viewer是一款功能强大、易于使用的工具,能帮助您节省评估相机和设计系统所需的时间。

停靠控制这个新功能的设计灵感源自Visual Studio,其中用户可以对自己的pylon Viewer布局进行优化配置,享受所有pylon Viewer部件功能(如锐化指示器、直方图)所提供的新选项,如浮动、停靠和自动隐藏。通过停靠控制功能,您可以充分利用可用的工作空间,专注于处理重要的事情,同时节省宝贵时间。

新:实现前所未有的性能

您是否正在设计高性能应用,并需要帮忙找出设置中的瓶颈?

没问题!全新pylon Viewer 6.0具备尖端性能优化功能,可以为您的高性能应用设计提供帮助。pylon Viewer专为高帧速和高分辨率相机而设计,通过新CoaXPress 2.0接口或多相机应用(带GigE或USB 3.0接口),它可以轻松为您找出硬件瓶颈,并合理设计系统。

为您节省宝贵时间和成本!欢迎体验全新Windows版pylon 6.0!

除了pylon相机软件套装之外,Basler还为不同相机、操作系统和任务提供其他一系列的软件解决方案。如需查看详细信息,请与Basler销售支持团队联系。我们乐意为您服务!