您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-1-14

pylon 5——已可用于Linux!

pylon 5——已可用于Linux!

伴随着pylon 5相机软件套装 于2015年11月的发布,Basler已成为首款引入使用GenICam 3新技术的相机软件的相机制造商。 从现在开始,pylon 5还可用于Linux(x86和ARM)。

更快: 得益于GenICam 3,相机现在的开启速度是旧版GenICam的4倍。

更小: 与旧版GenICam相比,GenICam 3只需要约一半的内存。

更简单:得益于pylon,简单复制部署程序成为可能,可空前方便地将SDK交付给最终用户。因此pylon的安装可以做到与其他制造商基于GenICam技术的机器视觉软件包没有冲突。

详细了解pylon 4和pylon 5之间的差异。您可以在我们的pylon页面上找到对比。