您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-4-10

产品升级:配备ON Semiconductor的PYTHON 2000和5000芯片的ace相机型号将采用新的芯片套装

产品升级:配备ON Semiconductor的PYTHON 2000和5000芯片的ace相机型号将采用新的芯片套装

截止目前,所有配备ON Semiconductor PYTHON系列的230万和500万像素CMOS芯片的Basler ace相机模型均已发布更新版本。新开发的芯片套装能够显著提高相机的坚固耐用性。这意味着这些相机将不仅仅应用于传统的工厂自动化应用中,甚至在曝露于更大压力的环境下也能完美发挥其性能。这些环境包括:在重复开启和关闭的情况之下,例如在实验室显微镜应用中;或将其置于强烈的温度变化环境之中,如用于交通监控。

点击此处 阅读更多有关Basler相机稳定性能以及新的芯片套装的内容。

在连接、图像质量或功能集方面,旧的相机型号与更新后的版本具有完全相同的性能。对于正在使用配备上述芯片的ace相机旧版本的客户来说,唯一的更改就是:出于内部组织原因, 下单时请使用的新订单号来。

以下ace相机型号现已提供升级版本:

相机 分辨率 彩色 接口 新订单编号
acA1920-48gm 230万像素 黑白 GigE 107263
acA1920-48gc 230万像素 彩色 GigE 107264
acA1920-150um 230万像素 黑白 USB3 107261
acA1920-150uc 230万像素 彩色 USB3 107262
acA2500-60um 500万像素 黑白 USB3 107257
acA2500-60uc 500万像素 彩色 USB3 107258
acA2500-20gm 5 MP Mono GigE 107259
acA2500-20gc 5 MP Color GigE 107260

欢迎随时联系我们的销售团队当地Basler经销伙伴以了解更多详情。

未找到适合自己需求的产品? 欢迎了解配备On Semiconductor的PYTHON芯片或Pregius系列Sony IMX芯片的ace系列其他型号相机。同时,也欢迎了解我们整个ace产品线(100余款型号)。