您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-2-4

大奖得主采用: Basler scout GigE相机的药片追踪和检测系统

大奖得主采用: Basler scout GigE相机的药片追踪和检测系统

伯明翰PPMA展为英国加工和包装行业提供了一个展示新的趋势和技术的舞台。PPMA行业奖得主是研发追踪药片和检测系统的一家名叫Pharma Packaging Systems Ltd (PPS)的公司创新并研发出来的。该公司接洽了机器视觉技术公司(MVP),以帮助他们开发检验系统。(MVT即Basler在英国的独家代理商Multipix Imaging老客户。)

MVT耗时一年多时间,开发出这一款非常复杂的药片追踪软件。这一突破性发明可应用于追踪每个药片,由此来实现众多药片的连续追踪,并提供相关的检查结果。此外,该系统每分钟可以检查高达10,000片药片,而其他现有系统每分钟只能检查2,500片。

PPS是一家制药业包装系统的专业公司。主要业务是设计和制造用于片剂与胶囊的计数系统。PPS发现可以通过为现有的各种计数和装瓶机创造新的检测解决方案的机遇,它让客户可充分享受机器视觉带来的益处。

Basler scout GigE相机成为这一创新系统的重要组成部分,我们为此感到非常荣幸,这要感谢我们的代理商Multipix。祝贺Multipix Imaging、机器视觉技术(MVT)以及Pharma Packaging Systems Ltd (PPS)夺得这一行业大奖!

更多信息,请阅读我们的Basler成功案例“优质药丸: Basler scout GigE相机助药丸包装系统一臂之力”