Menu
2018-2-9
第100万台相机:Basler ace庆祝ace系列的新里程碑

近期Basler顺利突破企业目标,成功交付了第一百万台ace相机。我们的中国代理商三宝兴业非常愉快地接收了这台意义非凡的相机。中国是Basler最重要的市场之一,我们已在该区域实现了稳定的销售业绩增长。目前,特别是电子元件和半导体制造等应用领域对Basler相机有着较高的需求。一直以来,我们与合作关系悠久的伙伴企业三宝兴业保持着紧密的合作关系和业务友谊。因此,我们很高兴能将这台意义非凡的相机交付给此区域。这台ace U相机采用了备受欢迎的Sony Pregius系列IMX264芯片。
北京三宝兴业视觉技术有限公司是我们亚洲相机业务的首批经销伙伴之一。作为中国机器视觉领域的领先企业之一,三宝兴业致力将全球的先进、高效机器视觉产品引入中国市场,满足整个图像处理流程对一站式采购的持续增长需求。其中引进的产品包括全系列的Basler相机和组件。
20多年来,Basler的数字工业相机已在市场大获成功。ace系列相机像“方糖”一般小巧,尺寸仅为29 mm x 29 mm,2009年推出时即在图像处理领域掀起一股颠覆浪潮。高品质的芯片和现代快门技术的融合对多种接口和强大功能进行了标准化,让所有功能都可以集中在小巧的外壳里,从而在工厂自动化、医疗、智能交通等众多应用中为ace相机系列奠定了坚实的基础。
自发布以来,ace系列如今已经发展到拥有超过120种型号,成为市场上最成功的相机系列之一。根据客户和市场需求来进行持续的发展和改进——这就是ace系列获得突破性成功的根本保障。ace系列可细分为ace classic、ace U和ace L三大产品线,选择丰富多样,涵盖从价格亲民的入门级型号到功能无比强大的相机,选择众多,不一而足。
欢迎浏览以下网站,了解有关Basler ace系列的更多信息:https://www.baslerweb.com/ace/
如果您在选择合适的ace型号方面需要协助,不妨使用我们网站上提供的相机选型助手或数据接口选择助手。
如有任何问题或希望获得更多信息?欢迎随时联系Basler销售团队或您当地的Basler经销伙伴。