您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-8-14

现已正式投入量产: 四款采用Sony IMX287和IMX273感光芯片的ace U新相型号

现已正式投入量产: 四款采用Sony IMX287和IMX273感光芯片的ace U新相型号

新推出的四款ace U GigE型号现已投入量产,分辨率为VGA和160万像素,采用来自Sony Pregius系列的IMX287和IMX273芯片,帧速率最高可达291 fps。

Pregius系列已为业内熟知,成像质量出色、高速采集、噪声低,Pregius系列新的IMX273具备同样卓越的性能。另外,IMX287芯片的像素尺寸是IMX273的两倍,边长为6.9 µm。这意味着饱和容量增加、动态范围更大,在保持相同灵敏度的同时还具备低噪声的优点。

两款芯片都能提供超短曝光时间模式,曝光时间最短可达1微秒(1 µs)。这对于印刷行业等涉及高速移动的应用颇具吸引力。

四款全新ace U型号具备各种功能,是升级替代分辨率低的CCD相机的理想选择。

四款ace U GigE新相机型号还包含Basler独有的PGI图像优化功能包,包含5x5去拜耳化、去伪彩、去噪和锐化增强功能。另外借助诸如PTP等强大的GigE Vision 2.0功能,可让相关相机型号的表现更加出色。

以下型号现已正式投入量产:

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口 感光芯片
acA720-290gm 720 px x 540 px 291 fps Mono GigE IMX287
acA720-290gc 720 px x 540 px 291 fps Color GigE IMX287
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE IMX273
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 73 fps Color GigE IMX273

如果想了解更多资讯,请与Basler销售团队当地的Basler经销伙伴联系。

还没有找到心仪的型号?欢迎您继续在Basler的网站上探索ace U产品线的其他型号,并详细了解每个ace产品线的更多信息。另外,我们诚邀您浏览Basler的完整ace产品线,共有130多种型号可供您尽情挑选。