您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2019-1-14

现已投入量产:采用Sony IMX183芯片的2000万像素ace U型号

现已投入量产:采用Sony IMX183芯片的2000万像素ace U型号

ace系列是Basler最成功的相机系列产品线,现新增四款ace U型号,采用Sony Exmor R系列的滚动快门IMX183 CMOS芯片。相机分辨率达2000万像素,芯片尺寸为1”,外形精巧,截面尺寸仅为29 x 29 mm,帧速率最高可达17 fps。对于精密结构的检测应用,如印刷电路板或显示器生产,具备以上特性的四款新ace U相机型号,颇具吸引力。考虑到现代显示器的分辨率不断提升,市场对用于显示器检测的相机的分辨率提出了更高的要求。

四款全新的高分辨率ace U型号,采用了适用于彩色和黑白相机的Basler独有的PGI图像优化功能包,可以修正伪影,让用户在像素级的评估尤为出色。因此,Basler实现了对高分辨率显示的精密检测,成像质量出色,价格极具吸引力。

Sony IMX183采用创新的BI(背照式)芯片技术,能够基于2.4 µm的小像素尺寸提供出色的灵敏度和低噪声。这四款全新ace相机均配备了感光性能出众的芯片,即使在弱光环境下也能提供卓越的成像质量。

交通领域是潜在的另一应用领域之一。例如一台ace U 2000万像素相机已足以用于监控多车道公路;在土地测量方面,则需要轻巧的高分辨率相机从空中拍摄大面积或难以接近的区域。

这四款新推出的ace U型号均采用GigE和USB 3.0接口和PGI图像优化功能包,结合5x5去拜耳化、去伪彩、去噪以及锐化增强功能于一体。另外,借助诸如PTP等高性能GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。Basler pylon相机软件套装能确保快速、简易地对ace相机进行集成。

全部四款型号现已正式投入量产。

四款新ace型号概览:

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 接口 感光芯片
acA5472-17um 5472 px x 3648 px 17 fps USB 3.0 IMX183
acA5472-17uc 5472 px x 3648 px 17 fps USB 3.0 IMX183
acA5472-5gm 5472 px x 3648 px 5 fps GigE IMX183
acA5472-5gc 5472 px x 3648 px 5 fps GigE IMX183

如需个人咨询服务,请联系Basler销售团队或您当地的Basler经销伙伴

还没有找到心仪的型号?欢迎您继续在Basler网站探索ace U系列的其他型号,了解每个ace产品线的更多信息。

另外,我们诚邀您浏览Basler的完整ace产品线,共有130多种型号可供您尽情挑选。