您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-7-5

全新pypylon界面,专用于Python开发以及ROS的pylon相机驱动程序

全新pypylon界面,专用于Python开发以及ROS的pylon相机驱动程序

pypylon是一款用于高性能Basler pylon相机软件套装的开源包装器接口。无论是新手还是经验丰富的Python程序员,都能快速方便地开发原型应用,并测试Basler相机,无需设置复杂的开发环境。这种优势大大加快相机评估的过程,提升程序员的生产效率,降低项目总成本。

Basler借助pypylon首次让相机API成为开源项目,用户可以完全根据自身的要求来修改并构建pypylon,从而拥有更高的灵活度。通过这一项目,Basler也希望集思广益,邀请大家踊跃参与pypylon的进一步开发。

为机器人操作系统(ROS)而设的pylon相机驱动程序是一项开源项目,让用户能够在机器人应用中,如工业4.0中的物流领域,使用Basler GigE和USB 3.0相机。

了解更多关于pylon开源项目的信息!