您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-11-29

全新Power-I/O线材——为Basler ace GigE相机注入新能量

全新Power-I/O线材——为Basler ace GigE相机注入新能量

全新Power-I/O线材(HRS 6p/open, twisted, 5 m)的相机端配有6针Hirose接头,可匹配您的Basler ace GigE相机。5 m版是在现有成功版本(10 m长Power-I/O线材)的基础上新添加的版本。

此线材的主要参数如下:

  • 为Basler ace GigE相机的opto-coupled I/O提供电源供应和触发信号的线材
  • 相机端的接头:6针Hirose接头
  • 主机端的接头:线材提供开放端口
  • Basler独有设计的产品专为我们的相机而设

Basler独有设计中的I/O线材产品线提供多个种类的I/O线材,如6针和12针的Hirose接头。Opto-I/O、GP-I/O、PLC+和Y系列等各类线材可为各种应用提供解决方案。

所有的组件均经过全面检测,并通过Basler相机的兼容性测试。我们会对供应商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的组件。Basler独有设计概念的基础,在于丰富的市场经验和出色的图像处理专门技术。这些产品均由Basler自产,且专为匹配Basler相机而生产。