Menu
2017-6-29
全新的GigE AdLink PoE卡 现已面市!

在走过多年的成功之路后,AdLink GIE62+和GIE64+ GigE卡现已停产,全新AdLink PCIe-GIE74卡由此正式登场。这款迭代产品由AdLink出品,是市面上最新的GigE PoE卡,它具备良好的向后兼容性,并能为您的系统设计提供长期支持。
配备PoE的全新GigE卡AdLink PCIe GIE74具备哪些最重要的功能?
- 兼容PCI Express®
- 支持IEEE 802.3at和以太网供电(Power over Ethernet Plus ,PoE+)
- 四个独立的千兆网(GigE)端口,每个端口最高可支持30W PoE
- 工作温度范围扩展至0˚C到70˚C,可适应恶劣的使用环境
您是否错过了旧卡的停产消息?请浏览我们网站的“售后服务”部分,您将能在那里找到所有已停产产品的相关信息。