您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-9-13

Basler产品线再添新成员: Basler Lenses 2/3"

Basler产品线再添新成员: Basler Lenses 2/3

Basler Lenses家族再添新成员:在Basler独有设计系列中,除了适用于小于1/2"芯片的500万像素镜头之外,现在还提供适用于芯片尺寸达2/3"的镜头。Basler Lenses 2/3"适合分辨率达200万像素的芯片,因此非常适用于仅需较低分辨率的应用。

Basler Lenses 2/3"概述

  • 合适的分辨率,适合对成本敏感的图像处理应用
  • 设计经过特别优化,使用方法简单快捷
  • 由合格、可靠的合作伙伴生产
  • Basler Lenses 2/3"经过特别优化,适用于芯片尺寸在1/2"和2/3"之间、标准分辨率高达200万像素的Basler ace、dart和pulse相机

如今进军镜头市场的供应商不断增多,要想从中选择一款适合的镜头并非易事。过去,客户在决策时一般会在卓越的质量和最佳性价比之间权衡利弊,但现在还有一个考量因素也变得越来越重要:即供应商的可靠性。

现在, Basler Lenses能让您在获得高性价比的同时,提升您视觉系统的成本效益。Basler是值得您信赖的合作伙伴,通过一站式的服务为您的应用提供所需组件,确保所有组件均能完美契合。

是否想了解更多相关资讯?我们的Basler销售团队或在您当地的Basler销售伙伴可以助您选择合适的镜头。