您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2019-4-16

全新独特功能:Basler推出智能光源解决方案

全新独特功能:Basler推出智能光源解决方案

Basler与全球领先的机器视觉应用LED光源制造商CCS合作,开发了由各种光源组件组成的全面产品线。新的光源产品概念为市面独有,是专为具备Basler SLP功能的Basler ace U和L系列相机而设计的。此功能可实现相机和光源之间的直接通信,大大降低了视觉系统的复杂度,让任何用户都能在早期轻松集成光源,缩短设计和安装所花费的时间。我们可根据您的需求提供两种应用方案:

灵活通用:Basler SLP控制器

“灵活型”方案包括具有SLP功能的Basler ace U或L系列相机,以及可以与最适合的光源配合使用的Basler SLP控制器。光源是由与相机实体的连控制器进行操作,并通过SLP功能与相机进行通信。如果用户具有更多光源使用经验,并且他们的应用需要满足特定的光源要求,那么这个方案是理想之选。

简单快速:Basler相机光源系列

“简单型”方案包括具有SLP功能的Basler ace U或L系列相机,以及配备集成控制器的Basler相机光源,并且可以通过相机直接控制光源。这个应用方案适用于应用复杂度较低、且希望快速取得成效的用户。

以上两种光源应用方案的优势概览:

  • 从购置到安装的整个过程中节约材料成本和宝贵时间
  • 实现Basler相机与SLP功能和光源的完美交互
  • 只需一套软件界面即可实现简易集成
  • 通过完美协调的组件实现即插即用
  • 轻松控制频闪和过载,提高LED光源的发光效率和使用寿命

Basler pylon相机软件套装同时为相机和光源提供了唯一的软件界面,因此能为两种光源应用方案的简易集成、安装和操作提供支持。即插即用,完美协调的组件可确保使用便捷和设置简单。此外,用户可以轻松调用频闪和过载等光源功能,显著提高发光效率和所用LED灯的使用寿命。总体而言,从购置到安装的整个过程中,以上两种解决方案都具有节约材料成本和时间的巨大潜力。

关于CCS

CCS是一家为机器视觉应用提供LED光源的全球领军企业,在光源和光子学产品和技术方面取得了开创性的进展。CCS能提供全面的机器视觉光源解决方案:为高精度面阵和线阵扫描应用提供具有特殊功能的光源、智能光源、即插即用的光源解决方案,以及专用光源系统(例如全新Basler相机光源系列)。

CCS总部位于日本京都,在光源领域拥有超过25年的经验,业务遍布全球15个区域。CCS能够生产出业内质量最高、选择最丰富的标准和定制产品,为客户应用提供最优的光源解决方案。

欢迎点击下方链接,了解所提供的光源和解决方案的更多信息:www.baslerweb.com/lighting

如果您有任何疑问或需要更多信息,我们的 Basler支持团队将乐意为您提供协助。