Menu
2017-1-10
USB 3.0卡产品线迎来新成员:配备2个和4个端口的新款PCI Express USB 3.0卡丰富了我们的USB 3.0配件产品线,可兼容最多2到4台USB相机。

这种高效的2端口卡带有两个主机控制器,能同时运行两台USB相机,并保证高带宽而不影响传输速度。与其相比,新的4端口卡能够以分配带宽的方式同时运行4台USB相机,它的主要优势是可以控制整体系统成本。
两种卡的主要功能概述:
USB 3.0 PCIe卡,Renesas,2 HC,x4,2端口
- 2个端口,最多可使用2台USB相机
- 通过2个主机控制器和4条通道连接到计算机,能够实现每台相机360 MB/s的高带宽数据传输。
USB 3.0 PCIe卡,Fresco FL1100,1HC,x1,4端口
- 4个端口,最多可使用4台USB相机
- 通过1个主机控制器和1条通道连接到计算机,能够实现总共380 MB/s的高带宽数据传输。