您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-2-20

万众期待:配备BCON(基于MIPI)接口的Basler dart

万众期待:配备BCON(基于MIPI)接口的Basler dart

借助BCON(基于MIPI)接口,Basler成功将复杂的MIPI技术整合到机器视觉标准领域(GenICam),并为嵌入式视觉技术带来了历经考验的机器视觉功能。除了Basler驱动程序软件包以及pylon相机软件套装之外,用户还能体验到前所未有的集成体验:安装于BCON(基于MIPI)上的pylon使用方便,不亚于pylon在其他非嵌入式相机接口(如,USB3 Vision、GigE Vision)上的表现。

针对基于高通的目标系统,采用兼具成本和性能效益的设计

配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机模块,在追求效率的道路上从未停止:Basler相机首次使用高通骁龙SoC独特的图像信号处理器(ISP)。从而让配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机实现极精益的嵌入式视觉系统,且无需担心影响成像质量和功能。

配备BCON(基于MIPI)接口的新款dart相机特色功能概览:

  • 专为MIPI CSI-2连接技术而设计
  • 通过MIPI CSI-2标准,可直接将相机连接至处理器,无需投入间接成本即可用作数据传输和相机配置
  • 500万像素,60 fps,ON Semiconductor AR0521芯片
  • 采用成本优化设计,拥有出众的性价比
  • 为Linux (Linaro)环境下的高通骁龙SoC提供现成的驱动程序软件包
  • 通过pylon SDK,仅需数行代码即可快速且简单地将相机集成至实际用户的应用
  • 由于符合GenICam的要求,以及具备统一的pylon SDK,因而能轻松实现代码转移
  • 开发工具包提供实施参考案例
  • 为设有最大空间限制的应用提供灵活的扁平柔性线材和小型接头
  • 数据传输稳定可靠,带宽可高达750 MB/s

请在此了解更多有关采用BCON(基于LVDS)接口的新款dart相机。我们的销售团队会随时为您答疑解惑或提供更多信息。