您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2019-3-7

采用Basler MED ace的创新数字化病理学解决方案

采用Basler MED ace的创新数字化病理学解决方案

Smart In Media是我们的客户,通过Basler MED ace相机,在手动数字化病理学领域获得了成功。病理学医生、血液学医生和其他医师等时常要用显微镜来检验载玻片上的样本材料,但缺点在于没有用于存档的设备,也没有图像可以让专家之间进行专业的交流。Smart In Media凭借PathoZoom® LiveView、PathoZoom® Scan,并与PathoZoom® SlideCloud技术相结合,已成功解决这些问题。集成的Basler MED ace 2.3 MP 41 彩色相机,是根据ISO 13485:2016标准进行生产,可以快速采集显微样本,图像具备高色彩保真度以及出色的成像质量。采用Smart In Media的软件解决方案,仅需数秒即可通过互联网共享图像,让世界各地的专家相互交流。

即刻下载成功案例

欢迎在我们的产品页面进一步了解Basler MED ace、医疗和生命科学产品线的信息。我们的销售团队乐意随时为您服务!