您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-12-14

Hefel Technik使用配备PYTHON芯片的Basler ace相机来进行流程追踪

Hefel Technik使用配备PYTHON芯片的Basler ace相机来进行流程追踪

上个世纪80年代,Hefel Technik是一家从事汽车修理的小型企业,后来逐渐发展成为一家业务稳固、全面发展的供应商,专门为气动、液压、电力驱动和工业图像处理等领域提供组件和系统解决方案。Hefel Technik凭借自身在自动化技术方面的丰富经验,成功开发了X.Lite ProCap流程追踪系统,目前已推出4.0版。

随着与用户的密切互动和协调,这个系统正在不断完善。由于连接了Basler ace相机,X.Lite ProCap从现代CMOS芯片技术中获得许多优势,由此提供了一系列有价值的新功能。Hefel Technik借助了两个不同的ace型号:它采用配备PYTHON 300芯片的Basler ace USB 3.0用作高速流程追踪;并将配备PYTHON 1300芯片的ace GigE型号用作光学质量控制。

欢迎阅读成功案例《X.LiteProCap与配备PYTHON 300芯片的Basler ace相机协作进行高速流程追踪》,了解更多信息。

即刻下载成功案例

您可以在我们网站上的文档下载区域获取这则成功案例,以及更多有关Basler相机应用的有趣成功案例。 我们的销售团队会随时为您答疑解惑或提供更多信息。