您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-10-4

您是否已经更新了Basler pylon USB 3.0 AIK适配器?

您是否已经更新了Basler pylon USB 3.0 AIK适配器?

Basler pylon USB 3.0 AIK适配器方便允许您通过使用Cognex VisionPro操作Basler USB 3.0相机。经过几个简单的配置步骤后,Basler USB 3.0相机显示在VisionPro中,以便根据需要进一步配置。AIK适配器新5.0版本使用pylon 5连接与Basler相机连接。GenICam 3技术会使您受益,它可以大大加快相机触发,同时显著降低存储空间需求。

您可从我们的下载专区免费下载Basler pylon USB 3.0 AIK适配器。其中附带的应用说明文档 可以协助您完成适配器的安装与设置。

在安装了pylon相机软件套装或pylon Runtime (U3V)之后,AIK适配器将可在所有32与64位操作系统上运行。

如需获得更多有关pylon相机软件套装的信息,请单击此处。 如有任何疑问或需要额外其他相关信息,欢迎您随时联系我们的技术支持团队。