您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-10-13

生日快乐! ace 5 MP 5岁了。

生日快乐! ace 5 MP 5岁了。

Basler ace 5 MP GigE (acA2500-14 gm)相机于2011年初投入量产。并且,这种非常成功的相机的USB型号在2013年推出。自从那以后时起,无数ace 5 MP型号相机陆续从离开德国阿伦斯堡的生产线发出。对产品经理Dominik Lappenküper来说,庆祝活动并不意外指日可待: “用户表示这种型号在各个方面的规格都很完美,类似评论不绝于耳。它具备小巧设计、5 MP分辨率、14 fps、CMOS技术,而且价格极具市场竞争吸引力。这些以上众因素使这款相机适合众多的应用广泛,包括典型的工厂自动化、医疗和交通领域以及其他非工业应用。”

取得完美成功

自Basler推向市场以来,ace系列不断壮大,已拥有超过100个型号,是市场上最为成功的相机系列之一。产品线从超值的入门级型号到性能极佳的型号应有尽有。它们的分辨率从VGA到14 MP、帧速高达751fps、采用各种接口和芯片技术,您可以轻松快速地为相关应用找出适合的型号。这一系列的最新型号配备广受欢迎的Sony Pregius系列IMX芯片和ON Semiconductor的PYTHON芯片 。 Lappenküper表示: “这些芯片目前在业内大受欢迎,我们预测它们可能会和ace 5 MP一样成为经典产品,非常期待看到这些型号的5周年庆。”

我们的网站提供了“相机选型助手” 和“数据接口选择助手” 等各种工具,可以帮助您找到合适的ace型号。

是否存在疑问或者需要其他相关信息? 请在www.baslerweb.com/ace了解全部ace产品线,敬请随时联系我们的销售团队 或当地Basler经销伙伴