您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-5-6

Basler beat适合众多应用,是您的不二选择 — 新产品洞悉

Basler beat适合众多应用,是您的不二选择 — 新产品洞悉

高分辨率相机适合各种应用。我们的产品洞悉着眼于各种各样的应用示例,包括医药(实验室自动化和荧光显微镜)、半导体检测和交通(执法、铁路及公路)等领域。

Basler beat的强劲表现使它成为众多应用的理想选择。该款相机能提供黑白和彩色型号,具备当下尖端的逐行扫描及全局快门技术。

Basler beat是一种具备高分辨率、出色图像质量的高速面阵相机。CMOSIS CMV12000芯片在超高清格式下的分辨率为4096 × 3072像素。

Basler beat部分优势一览:

  • 超高灵敏度,12 万像素CMOS芯片,提供高分辨率,超高清格式,采用全局快门技术。
  • Camera Link接口可以满足极速拍摄的高带宽要求
  • 外壳紧凑坚固,配备灵活可更换接口,方便集成且价格平易近人。

请阅读我们新的产品洞悉“Basler beat适合众多应用的充分理由”了解详情。

您需要Basler beat的更多信息? 请联系当地Basler销售团队

Basler beat适合众多应用的理由