您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-4-5

Basler dart BCON获得金奖: 视觉系统设计认可并接受这一创新设计

Basler dart BCON获得金奖: 视觉系统设计认可并接受这一创新设计

我们设计的Basler dart LVDS接口“BCON”在2017年度视觉系统设计创新奖中受到广泛认可并获得金奖。《视觉系统设计》拥有超过40,000名订阅者,是视觉产业主要杂志之一。今年的获奖者由来自系统集成商和最终用户公司的德高望重的评选委员会专家组进行评选。 创新奖获得者必须符合以下标准:具有原创和创新精神、能够洞悉并满足尚未提出的市场需求,以及对生产力、设计者、系统集成商以及最终用户产生的影响。

究竟是什么原因使得Basler dart LVDS接口“BCON”成为最终赢家?

借助Basler为嵌入式视觉应用特别研发的LVDS接口“BCON”, Basler dart系列相机可以直接连接到系统芯片(SoC)或FPGA。这一专利接口格外适用于能耗低、尺寸超紧凑的移动应用。此外,dart BCON在图像质量上绝不妥协。

Basler平台产品经理Frank Karstens难掩对于这一奖项所表现出的激动之情“这一奖项肯定了我们在为客户量身定制合适的解决方案上所取得的成绩。凭借Basler dart的LVDS接口‘BCON’,我们成为业内首家生产此类相机的企业,这一相机能够与基于FPGA的嵌入式解决方案进行简便快捷的系统集成,同时提 供高质量图像。”

Basler提供了一套开发工具包 以进行针对dart BCON相机的测评。您还可以使用即插即用的dart USB型号开启您对本相机图像质量、性能以及相机功能等的探索历程。Basler PowerPack dart USB套装(评估版)还包含一只镜头、一根USB数据线、一个pylon软件套装以及一本快速入门指南。

您可以从我们的Basler dart网站 网站 及我们的产品洞悉《Basler LVDS接口‘BCON’: Camera Link的‘小兄弟’》中获得更多详情。