您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2018-2-22

更加安全:采用Basler ace USB 3.0相机的无人机侦测系统

更加安全:采用Basler ace USB 3.0相机的无人机侦测系统

近来,安全问题日益受到关注。Rinicom Sky Patriot通常用于保护公众活动的安全,或监控体育馆的活动等等。Sky Patriot包含一系列视觉传感器、基于人工智能的分析程序、数据融合算法和控制中心平台。

相机是这个系统中最重要的硬件组件之一,在室外光源条件不断变化的情况下,也能够提供可靠的高质量图像。因此该公司希望找到一款耐用、能让系统持续在空中搜索无人机的相机。相机必须能够在日光以及弱光条件下运作,同时支持广阔的视野。

Rinicom最终决定采用Basler ace U USB 3.0相机,因为该型号相机配备了Sony STARVIS的全新IMX226芯片。该相机能一一满足无人机侦测系统所提出的严苛需求,如提供高帧速率以及卓越的成像质量。

即刻下载成功案例

您可以在我们网站上的文档下载区域获取这则成功案例,以及更多有关Basler相机应用的有趣成功案例。 我们的销售团队会随时为您答疑解惑或提供更多信息。