您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-7-20

现已推出首批系统设计样品: 采用索尼IMX 250、252、264和265芯片的新款ace相机型号

现已推出首批系统设计样品: 采用索尼IMX 250、252、264和265芯片的新款ace相机型号

配备索尼IMX 250、252、264和265芯片的新款ace USB相机型号现已提供系统设计样品。这5种全新相机分辨率为320万至500万像素,帧速率高达120 fps。

由于像素大小为3.45 µm,以及其他因素,芯片可以在高分辨率和高帧速率的情况下提供高灵敏度、低噪声等级和总体优越的图像质量。它们还可以感应近红外范围光线。许多应用(从电致发光检测到交通和安全应用)只需要这一光谱具备较低的灵敏度级别,并在即使没有专用近红外芯片的情况下也可以有效工作。

除了高速芯片IMX250和IMX252,索尼还为每种芯片推出了采用较低帧速率的对应芯片,这与IMX174芯片类似。 这些芯片(IMX264和IMX265)是一种经济的替代方案,它们能够实现相同的图像质量,但是帧速率较低。他们是不需要极高速图像采集的应用的理想选择。为此,Basler提供更高帧速的芯片IMX250和IMX252,采用了USB 3.0接口。 与GigE不同,USB 3.0提供了可以满足IMX250和IMX252的更高帧速率要求的带宽。IMX264和IMX265芯片更经济,并已经比更昂贵的GigE竞争对手更为出色,因此,不再提供IMX250和IMX252的GigE版本是经过长期市场考察与深思熟虑的的结果。

除此之外,值得注意的是,这类芯片尺寸较小,从而可以与经济的2/3"镜头一起使用。

总体来说,这些特性使得新IMX芯片成为Basler最成功的相机系列ace系列的理想选择。总之,计划推出的12种ace相机型号采用Sony的Pregius系列全新IMX 250、252、264和265芯片。

现已提供以下相机型号的系统设计样品:

相机型号 分辨率 速度 感光芯片 黑白/彩色 接口
acA2040-55um 3.2 MP 55 fps IMX265 黑白 USB3
acA2040-120um 3.2 MP 120 fps IMX252 黑白 USB3
acA2440-35um 5 MP 35 fps IMX264 黑白 USB3
acA2440-75uc 5 MP 75 fps IMX250 彩色 USB3
acA2440-75um 5 MP 75 fps IMX250 黑白 USB3

即将问世的系统设计样品(计划于2016年三、四季度推出):

相机型号 分辨率 速度 感光芯片 黑白/彩色 接口
acA2040-55uc 3.2 MP 55 fps IMX265 彩色 USB3
acA2040-120uc 3.2 MP 120 fps IMX252 彩色 USB3
acA2440-35uc 5 MP 35 fps IMX264 彩色 USB3
acA2040-35gm 3.2 MP 35 fps IMX265 黑白 GigE
acA2040-35gc 3.2 MP 35 fps IMX265 彩色 GigE
acA2440-20gc 5 MP 20 fps IMX264 彩色 GigE
acA2440-20gm 5 MP 20 fps IMX264 黑白 GigE

如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队或您当地的Basler经销伙伴。

如仍未找到适合自己需求的产品, 欢迎您浏览我们整个ace产品线,它涵盖100多个相机型号