您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2016-6-1

新的Basler ace相机型号固件版本——现在可支持PGI和GigE Vision 2.0了

新的Basler ace相机型号固件版本——现在可支持PGI和GigE Vision 2.0了

为ace 系列相机新推出的完整固件版本均自带著名的强大定序功能以及独特的内在成像优化PGI,且该固件支持所有带Sony Pregius系列感光芯片和ON Semiconductor的PYTHON芯片的ace相机。此外,它还支持最新的Vision标准GigE Vision 2.0。

Basler PGI功能集是改进的锐化、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化的独特功能组合,是相机能够以全速实现非常高水平的图像优化。这样,您可以直接通过相机获得极为出色的图像,而无需增添处理器的负载。另一个亮点则是,新固件支持最新的Vision标准——GigE Vision 2.0。此标准扩展了GigE接口的可能性。借助于GigE Vision 2.0,多相机系统能够更精确地实时或同步运行。GigE Vision 2.0的一个重要组成部分就是精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)。PTP规范系统中组件所使用的路径( 精确至纳秒),从而同步它们的时间设置。新的固件版本因定序功能而达到顶峰,该功能允许用户在相机中保存多个设置,并在它们之间迅速进行切换。

更多信息,请访问:www.baslerweb.com/new-acewww.baslerweb.com/pgi