您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-10-11

全新Basler视频录像软件

全新Basler视频录像软件

全新Basler视频录像软件可以拍摄单一图像或高速视频,也可以拍摄进行延时分析的图像或视频序列,使用方法非常简单直观。每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)均安装了这款软件,所有Basler USB 3.0相机也均可使用该软件。它不仅易于安装,软件的设计也非常友好易用。这款录像软件还具有几项相机控制功能:可以改善图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。

配合Basler相机的高帧速率,Basler视频录像软件让您可以尽情拍摄慢镜头视频,例如可用于对快速移动的物体进行动作分析研究。它也具有延时拍摄视频、捕捉图像的功能,非常适合用于显微镜观察。您可以拍摄到未经压缩的图像序列,以便开展进一步的分析和处理。此外,您可以拍摄Mpeg4格式的延时视频,可用于观察显微镜样品中的进程和变化,或用于工业应用中的材料科学或过程记录等方面。

Basler视频录像软件还可以通过硬件触发信号功能进行图像和视频拍摄。为了使用这项功能,外触发线材需连接到相机的I/O端口。

即刻从官网下载Basler视频录像软件,尝试与您的Basler显微相机或其他Basler USB 3.0相机配合使用。

是否想了解更多相关资讯?

您可以浏览Basler官网,了解更多Basler视频录像软件的资讯和特色功能:www.baslerweb.com/VideoRecordingSoftware

您是否有任何疑问?欢迎随时联系我们的Basler销售团队或技术支持团队

教学视频

在Basler的教学视频中,您将了解如何安装Basler视频录像软件、调整设置,以及使用强大的相机控制功能。