您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-11-30

使用Basler dart USB 3.0相机,更加快速并准确地探测感染源

使用Basler dart USB 3.0相机,更加快速并准确地探测感染源

微生物识别领域不断持续发展。MALDI TOF质谱测定法已成为了新标准。此项技术的用户希望实现过程自动化,故与Basler的客户BioVendor Instruments进行接洽。BioVendor Instruments是一家在医疗技术领域生产和研发硬件和软件的制造商。这一想法让BioVendor团队萌生了研发MALDI COLONYST机器人的主要概念。

他们的主要目标是要制造一个机器系统,对准备过程进行自动化、追踪和记录工作。该系统也是为了加速准备过程、实现重复使用,能从单个培养皿中移除数个菌落,以更好地处理其他复杂的样品和混合培养物,并且无需增加成本。

MALDI COLONYST运用了至少4个Basler dart USB 3.0相机。如果您想了解更多信息,请阅读成功案例:《使用BioVendor Instruments研发的MALDI COLONYST®和Basler dart USB 3.0相机,快速准确地探测感染源》。

即刻下载成功案例

您可以在我们网站上的文档下载区域获取这则成功案例,以及更多有关Basler相机应用的有趣成功案例。

是否对Basler dart相机有任何疑问?我们的销售团队乐意为您服务。