您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-3-7

配备BCON接口的Basler dart相机模块以及与之配套的开发工具包正式亮相

配备BCON接口的Basler dart相机模块以及与之配套的开发工具包正式亮相

我们很荣幸地宣布至今我们已经发布并投产了18款采用LVDS接口“BCON”的dart相机型号,以及与之配套的开发工具包。我们的dart相机系列性价比出众,可以提供高达500万像素分辨率,同时能够借助多种镜头接口(适用于S口、CS口和板级)大大提高性能及灵活性。

LVDS接口“BCON”- Basler相机专用于嵌入式视觉应用的接口。

我们专为嵌入式视觉应用开发出LVDS接口“BCON”。这也使得将相机模块与基于LVDS的视觉技术进行连接变得更为简便快捷。LVDS(低电压差分信号)是一种适合进行高速数据传输的标准化接口,但缺乏关于图像如何传输的详细定义。LVDS接口“BCON”完美解决了这一问题,使得在相机模块和基于FPGA(现场可编程门阵列)的尖端嵌入式处理平台之间能够稳定可靠地传输图像数据。

精益系统设计

与Basler dart板级相机模块搭配使用时,LVDS接口“BCON”能够有效精简图像处理系统的设置与操作,为实现低成本设计的嵌入式视觉解决方案提供了理想的选择。与此同时,在相机模块方面的选择仍然相当广泛:目前嵌入式系统开发者能够在18种不同的dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”)中任选其一,而无需花费额外的集成成本。得益于PowerPack套装(嵌入式视觉版),集成变得简便快捷

对于使用新的相机以及正转为使用嵌入式系统的客户来说,PowerPack使得采用LVDS接口“BCON”的Basler dart板级相机模块能够更加便捷地进行集成。这一开发工具包含一块Basler dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”、分辨率达500万像素)、一只镜头、一块采用Xilinx Zynq®-7010 SoC(系统芯片)的处理板、线材和其他配件。工具包中还包括一份硬件和软件参考实施方案。它将提供一份在Zynq SoC内拍摄FPGA图像,以及如何连接dart BCON相机模块与Basler pylon相机软件套装的演示。因此,开发工具包可以作为完整嵌入式视觉系统设计的模板,这有助于大幅度降低初始集成成本。

PowerPack套装的概述:

  • 采用LVDS的BCON接口、分辨率为500万像素的Basler dart相机
  • 镜头
  • 配备Xilinx Zynq®-7010 SoC(系统芯片)的处理板
  • 线材及附加配件
  • 硬件及参考实施软件