您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
2017-1-24

为何 Basler彩色相机如此与众不同和色彩缤纷?

为何 Basler彩色相机如此与众不同和色彩缤纷?

问题1:为什么彩色如此引人关注?

答案1:我们了解到客户对彩色相机的需求不断增长。新的应用中的图像不再仅用于通过计算机进行分析,而是要求图像也必须达到人眼可接受的质量,因此用户对彩色相机倍感兴趣。此外,图像中的更多颜色信息为图像处理和分析开辟了越来越广阔的道路,实现了各种可能性。

问题2: 为什么生成优秀彩色图像如此复杂?

答案2: 这取决于技术。普通芯片只能“看到”光的强度,并将其转换为灰度值。 为了获得彩色图像,每个像素需要至少三个值来记录颜色信息。例如,这三个值可以是RGB,或者是亮度值和两个颜色值(例如YUV),或者是色相、饱和度和亮度的组合(称为HSB)。

可以通过多种方法获得这些值。其中一种选择是通过使用棱镜以光学方式分离光,将其引导到分别记录红色、绿色和蓝色光分量的三个芯片上。另一种方法是在每个单独的芯片上使用所谓的拜耳模式: 在这种模式下,四个像素各自拥有自己的滤光片罩,它们按照棋盘图案以周期方式覆盖整个芯片。50%的芯片像素为绿色,25%为红色,25%为蓝色,每行交替排列。几乎所有Basler ace相机型号都使用拜耳模式进行颜色识别。然后使用所谓的去拜耳化方式,通过包含每个像素一条颜色信息的原始图像计算整个芯片分辨率下的实际图像。这种计算在若干周围像素的帮助下以插值方式实现,通常以2x2或3x3为计算基础。然而,由于这只是现实情况的近似,几乎无法避免错误。 典型例子包括对角或彼此接近的边会出现锐化降低和颜色误差等问题。

问题3: Basler相机的颜色还原有什么不同之处?

答案3: Basler最新的 ace、dart和pulse相机型号均配有强大的内部成像优化PGI功能包。其独特之处在于它将5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和锐化增强等功能集于一身。只需一次点击,PGI就可以自动改善彩色图像。

Basler pylon相机软件套装还可以通过Basler专利的“六轴运算符”实现沿着六色轴(红色、绿色、蓝色、品红色、黄色和青色)配置色相和饱和度。所有ace、 Basler beat和sprint相机型号都配备了此功能。尤其是采用ON Semiconductor和Sony的新型CMOS芯片的相机,因其配备新的芯片技术,因而可以更简便地执行复杂的彩色任务。

问题4: Basler彩色相机可为客户带来哪些优势?

答案4: “所见即所得” - 我们的客户可以依靠经过正确校准的Basler相机精确提供和眼睛所见一样的彩色图像。

除此之外,我们的ace彩色相机也可以完全适应特殊应用的要求。举例来说,您可以选择突出显示特定颜色,或将某些颜色移动到不同区域以使颜色显示更清晰。可在所有ace型号上快速轻松地配置Basler pylon相机软件套装。这样,我们的客户就有了设计应用的新选择,从而可以适应他们的确切需求,并调整相机以满足颜色要求。另一个好处是,可以对所有新一代彩色相机的色彩还原进行调整,以适应旧款相机的常见颜色配置。

问题5: 彩色相机在哪些领域的应用越来越多及其原因?

答案5: 彩色相机的应用领域比单色相机更加广泛,因为它们既可以处理印刷或食品检测等工厂自动化中的典型应用,也可以处理工厂之外的应用。医疗诊断就是其中一个例子,例如用于眼科。在这一领域,根据需要精确还原颜色尤为重要,这样才能得出可能疾病模式的正确结论。

此外,智能交通或运动分析也需要彩色图像。在这些应用中,相机为人眼生成“精美”的图像特别重要。在这些领域,所有Basler dart和pulse相机型号以及采用Sony IMX芯片和ON Semiconductor PYTHON芯片的ace相机均能够借助PGI功能包大放异彩。

需要详细了解颜色和成像质量这两个课题? 欢迎阅读我们的白皮书:

Dominik Lappenküper负责Basler的ace、Basler beat和racer相机系列,并监督新相机型号的市场启动工作。如果这些相机系列推出新功能,他首先会接触到这些功能。他还负责与市场保持密切联系,从而更好地了解市场需求。